DOCA0298ZH-02

锁定按钮

描述

按钮锁罩是 EasyPact MVS2 设备的选配附件,用于通过以下方式禁止对合闸按钮和分闸按钮的使用:

  • 同时禁止或分别禁止。

  • 利用挂锁(锁扣直径为 5–8 毫米)。

  • 利用铅封。

  • 利用螺钉。

重要: EasyPact MVS2 设备用作转换开关时,必须使用按钮锁罩对合闸按钮执行挂锁。

有关更多信息,请参阅 转换开关的机械联锁

VBP 按钮锁定附件

按钮锁定附件是可选的透明罩,安装在设备前罩上,用于罩住合闸按钮和分闸按钮。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:MVS21736

锁定按钮

步骤

操作

1

盖上锁定附件的透明罩。

注: 可以将锁定附件的其中一个或两个透明罩盖上并锁定。

2

利用挂锁、铅封或螺钉将透明罩锁定到位。

挂锁

铅封

螺钉

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?