诊断报警
诊断程序
下表显示了在 TS 脱扣系统检测到报警后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
识别检测到的报警。 |
|
2 |
使用以下方法查看活动报警:
|
|
3 |
执行 DOCA0299●● EasyPact MVS - TS 脱扣系统 - 用户指南中所述的推荐操作。 |
|
4 |
识别检测到的报警
TS 脱扣系统通过以下方式指示报警:
-
对于检测到的高严重级别报警,健康状态指示栏亮起红色
-
对于检测到的中等严重级别报警,健康状态指示栏亮起橙色
|
描述 |
LED 指示灯 |
|
|---|---|---|
|
检测到重大或轻微内部故障,计划采取纠正措施。 |
Ready LED:绿灯闪烁 健康状态指示栏:亮起橙色 工作 LED:亮起红色 所有脱扣原因 LED:熄灭 |
|
|
过载预警:90% Ir < 相电流 < 105% Ir |
Ready LED:绿灯闪烁 健康状态指示栏:亮起橙色 工作 LED:熄灭 L 脱扣原因 LED:亮起红色 其他脱扣原因 LED:熄灭 |
|
|
接地故障报警:Ig 电流≥ 80 % Ig |
Ready LED:绿灯闪烁 健康状态指示栏:亮起橙色 工作 LED:熄灭 G 脱扣原因 LED:亮起红色 其他脱扣原因 LED:熄灭 |
|
|
过载报警:电流≥ 105 % Ir |
Ready LED:绿灯闪烁 健康状态指示栏:亮起红色 工作 LED:熄灭 L 脱扣原因 LED:亮起红色 其他脱扣原因 LED:熄灭 |
|
有关详细信息,请参阅 DOCA0299●● EasyPact MVS - TS 脱扣系统 - 用户指南中的事件消息。