试运行简介
概述
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本部分详细讲述了 EasyPact MVS 断路器的测试和试运行步骤,在认可断路器符合工作要求且将其连接到电源之前,必须执行这些测试和试运行。
试运行步骤必须由接受过适当培训且具备适当经验的授权试运行工程师来开展。
-
只有接受过低压电路方面的培训且具备这方面经验的电气人员,才能执行本章所述的作业。
这些人员必须了解在低压设备或其附近作业时所涉及的风险。只有在阅读完整套说明书之后,才能执行这样的作业。
-
某些检查或步骤要求电气系统的某些部件在作业期间仍带有危险电压。请谨遵本章的所有安全说明(危险、警告和注意)以及相应的指导说明。
-
请穿戴防护设备,明确潜在的危险,在执行本章以及相应指导说明中所述的步骤时采取适当的安全预防措施。
调试程序假设在操作一开始时便满足以下条件:
-
断路器未连接到电源系统或控制系统。
-
抽出式断路器处于退出位置。
如果适用,必须在相应表格上记录所有观察、测试、调整的结果以及一切相关注释。
尽可能在不断开现有接线或不干扰这些接线的情况下开展测试。
范围
试运行步骤适用于 EasyPact MVS 智能模块单元 (IMU),它由 EasyPact MVS 断路器及其 TS 脱扣系统构成。
必须阅读的试运行相关信息包括本文所涉及的断路器的相应示意图、接线和脱扣电平。
设备
以下设备需要执行试运行步骤中详述的测试:
-
绝缘电阻测试仪
-
万用表
-
安装有最新版 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC
-
功能测试和隔离模块(商业型号 - LV910200SP),用于将 PC 连接到 TS 脱扣系统
测试表
测试表用于指导您开展试运行并记录试运行测试结果。试运行章节中详细讲述了每项测试。
根据 EasyPact MVS 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试。
危险