DOCA0298ZH-02

查找关键情况中的脱扣或报警的原因

定义

在操作断路器时,用户可能面临两种关键情况:

  • 断路器自动脱扣,从而中断供电。

  • 断路器未脱扣,但 TS 脱扣系统检测到报警:

    • 对于高严重性报警,健康状态指示栏为红色,指示急需采取纠正措施。

    • 对于中等严重性报警,健康状态指示栏为橙色,指示需要计划开展纠正措施。

脱扣或报警的通知

脱扣或报警事件的通知方式为:

  • TS 脱扣系统上,通过脱扣原因 LED、健康状态指示栏和工作 LED。

  • 通过 SDE 故障脱扣指示触点。

活动的报警也可以通过以下方式查阅:

  • 在通过 NFC 无线通讯连接到 TS 脱扣系统且装有 EcoStruxure Power Device 应用 应用的智能手机上查阅。

  • 在通过 USB 连接到 TS 脱扣系统且装有 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 上查阅。

利用 TS 脱扣系统识别脱扣或报警的原因

在关键情况下,可以利用以下其中一种方法来本地识别脱扣或报警的原因:

  • 断路器上的蓝色故障脱扣复位按钮。脱扣按钮弹出时,发生脱扣。

  • TS 脱扣系统上的指示 LED。

  • 安装有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机,用于通过 NFC 无线通讯获取脱扣原因、脱扣或报警环境以及断路器 ID。

    .

A 蓝色故障脱扣复位按钮

B 脱扣原因和报警 LED

C Ready LED

D 健康状态指示栏

E 工作 LED

脱扣后诊断数据的可用性

脱扣后诊断数据的可用性取决于 TS 状态:

  • 如果 TS 脱扣系统正常工作,则脱扣数据可用。

  • 如果 TS 脱扣系统无法工作,则没有数据直接可用。但是,有些数据可以通过 EcoStruxure Power Device 应用 使用 NFC 无线通讯提取。

脱扣原因 LED、健康状态指示栏和工作 LED 由 TS 内置电池供电,在脱扣系统没有其他电源来源的情况下可持续亮起 2 小时。在 2 小时后要再次使脱扣原因 LED 或工作 LED 亮起,按下 按钮。

检测到脱扣或报警后需要执行的程序

检测到脱扣或报警后需要执行的程序取决于蓝色故障脱扣复位按钮以及 TS 脱扣系统上的指示 LED 提供的指示。

蓝色故障脱扣复位按钮

健康状态指示栏

LED 指示灯

描述

弹出

闪烁的红灯

一个脱扣原因 LED 闪烁红色

电气故障导致的脱扣,请参阅复位程序

弹出

闪烁的红灯

工作 LED 闪烁红色

内部故障导致的脱扣,请参阅复位程序

未弹出

亮起红色或橙色

一个脱扣原因 LED 或工作 LED 亮起红色

检测到报警,请参阅诊断报警

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?