DOCA0298ZH-02

锁定安全挡板

描述

安全挡板可锁定在关闭位置,这样, EasyPact MVS2 设备的运动件在其抽架中便无法连接。

EasyPact MVS2 设备上的顶部和底部安全挡板可以分别锁定,也可以一起锁定。

挡板锁定装置

挡板锁定装置允许将安全挡板锁定在抽架内。两个挡板锁定装置作为标配件随附于每个 EasyPact MVS2 抽架,可以存放在抽架中。

锁定 EasyPact MVS2 安全挡板

使用挡板锁定装置

步骤

操作

1

取出存放在抽架中的挡板锁定装置。

2

将挡板锁定装置放到适当的导槽中:

  • 如要锁定顶部安全挡板,则将挡板锁定装置安装在左侧的挡板机构上。

  • 如要锁定底部安全挡板,则将挡板锁定装置安装在右侧的挡板机构上。

3

将挂锁插入到每个挡板锁定装置锁片中,然后锁闭挂锁。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?