操作设备
设备状态
设备正面的指示灯显示以下信息:
-
复位按钮:
-
按入:设备自动合闸或分闸(未脱扣)
-
弹出:设备已脱扣
-
-
主触点的位置指示器:打开或关闭。
-
合闸弹簧和准备合闸指示器。状态可以是以下其中一种:
-
已释能(没有供设备合闸用的能量)
-
已储能但未准备好合闸
-
已储能且准备好合闸
-
两个指示器的组合指示设备状态:
设备指示触点
设备主触点的位置由 OF 指示触点指示。
防跳功能
EasyPact MVS 设备具有机械防跳功能。在同时接收到分闸指令和合闸指令时,标准机构会将主触点锁定在分闸位置。在因发生故障或者利用手动或电气控制执行刻意分闸而发生脱扣之后,必须先停止合闸指令,然后再将其重新激活以使设备合闸。这就防止出现合闸再又分闸的循环。
在使用了远程操作功能的情况下,先让 MCH 储能马达至少有四秒的时间来使设备合闸弹簧完全储能,然后才执行 XF 合闸线圈。
为了防止设备过早合闸,可以将 PF 准备合闸触点与 XF 合闸线圈串联。