测试
概述
本节讲述在对 MVS 断路器进行试运行时要执行的测试:
-
功能检查
-
检查 MCH 储能马达(如有)
-
检查电气连续性
-
检查高压绝缘
-
检查 TS 指示 LED 状态
-
用 EcoStruxure Power Commission 软件测试脱扣机构
-
使用测试按钮测试脱扣机构(TS 6.0S 脱扣系统)
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行自动脱扣曲线测试
根据 EasyPact MVS 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试,并将结果记录在 EasyPact MVS 测试表 中。若不符合要求,必须记录结果,且不得允许 EasyPact MVS 断路器投入使用。
功能检查
根据以下步骤检查 EasyPact MVS 断路器的操作,并在测试表中记录结果。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
通过下拉弹簧储能手柄的方式使机构储能。 |
|
2 |
使断路器合闸。在为此应用设计的各种不同操作方式下,检查断路器合闸。 |
|
3 |
将断路器分闸。在为此应用设计的各种不同操作方式下,检查断路器分闸。 |
如果断路器未合闸或未分闸,请参阅 EasyPact MVS 故障排除。
检查 MCH 储能马达(如有)
根据以下步骤检查 MCH 储能马达的操作,并在测试表中记录结果。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
移除 MCH 储能马达电源。 |
|
2 |
执行分闸/合闸/分闸循环,使机构释能。 |
|
3 |
在断路器处于分闸位置且机构已释能的情况下,检查端子 B1 与 B2 之间的电气连续性,以及端子 B1 与 B3 之间的电气非连续性。 |
|
4 |
手动使机构储能。 |
|
5 |
重新连接 MCH 储能马达电源。断路器合闸,机构自动储能。 |
|
6 |
检查端子 B1 与 B3 之间的电气连续性。 |
|
7 |
多次操作断路器,检查弹簧机构在每次合闸操作之后是否自动重新储能。 |
检查电气连续性
利用万用表或连续性检测仪,根据以下步骤检查电气连续性,并在测试表中记录结果。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使断路器合闸。 |
|
2 |
检查上下两个电源端子之间每个相的电气连续性:
|
检查高压绝缘
利用介电测试(高电位和绝缘电阻测试)来检查相间绝缘以及每个相与地面之间的绝缘。用于开展这些测试的设备产生高电位电压(数千伏特),以检查介电或绝缘完整性。
根据以下步骤检查绝缘电阻,并在测试表中记录结果。
检查 TS Ready LED 状态
根据以下步骤检查 TS 脱扣系统的功能,并在测试表中记录结果。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
举例来说,通过将 PC 连接到位于正面的 5 针端口,来为 TS 脱扣系统供电。 |
|
2 |
检查 TS Ready LED 是否为绿灯闪烁。 Ready LED 绿灯闪烁表示:
|
|
3 |
如果 Ready LED 不是绿灯闪烁,请参阅 EasyPact MVS 关键情况。 |
用 EcoStruxure Power Commission 软件测试脱扣机构
根据以下步骤测试断路器的脱扣机构,并在测试表中记录结果。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使断路器合闸。 |
|
2 |
使用连接到 TS 脱扣系统正面 5 针端口的功能测试和隔离模块,连接运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC。 |
|
3 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件上,选择断路器,并连接到该断路器。 |
|
4 |
单击 EcoStruxure Power Commission 屏幕上的按钮,强制断路器脱扣。此操作受到密码保护。 |
|
5 |
检查断路器是否分闸。 |
|
6 |
检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。 |
|
7 |
检查是否有一个脱扣原因 LED 亮起。 |
|
8 |
检查 SDE 触点是否已切换。 |
|
9 |
测试结束后,复位断路器。 |
使用测试按钮测试脱扣机构(TS 6.0S 脱扣系统)
在配备有 TS 6.0S 脱扣系统的情况下,根据以下步骤测试断路器的脱扣机构,并在测试表中记录结果。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使断路器合闸。 |
|
2 |
使用薄螺丝刀快速推入(持续时间少于 1 秒)脱扣系统上的测试按钮。 |
|
3 |
检查断路器是否分闸。 |
|
4 |
检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。 |
|
5 |
检查 G 脱扣原因 LED 是否亮起。 |
|
6 |
检查 SDE 触点是否已切换。 |
|
7 |
测试结束后,复位断路器。 |
使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行自动脱扣曲线测试
根据以下步骤运行自动脱扣曲线测试,并在测试表中记录结果。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使断路器合闸。 |
|
2 |
如果断路器配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。 |
|
3 |
使用连接到 TS 脱扣系统正面 5 针端口的功能测试和隔离模块,连接运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC。 |
|
4 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件上,选择断路器,并连接到该断路器。 |
|
5 |
在断路器检查部分中,单击断路器选项卡。 |
|
6 |
选择自动脱扣测试部分。 |
|
7 |
选择预先配置的测试点。 |
|
8 |
选择要测试的过流保护。 |
|
9 |
单击运行测试。 |
|
10 |
确认断路器脱扣。 |
|
11 |
检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。 |
|
12 |
确认相关脱扣原因 LED 已亮起。 |
|
13 |
检查 SDE 触点是否已切换。 |
|
14 |
测试结束后,复位断路器。 |