DOCA0298ZH-02

抽出式设备

定义

抽出式设备由运动件(也称为设备)和固定件(或抽架)组成。

抽出式设备运动件描述

下图为抽出式设备的运动件的标准版本(无选配附件)。

A 搬运手柄

B 灭弧栅

C 产品识别标签,带制造标签

D 蓝色故障脱扣复位按钮

E 分闸按钮

F 合闸按钮

G 端子块连接器

H 前盖

I 弹簧储能手柄

J VBP 按钮锁罩(选配)

K 铭牌

L 弹簧储能和准备合闸指示

M 主触点位置指示

N 读取(选配)CDM 机械操作计数器的窗口

O 脱扣系统

抽出式设备附件描述

下图示出了可供抽出式设备的运动件使用的附件。

A 端子块连接器(选配)

B 端子块连接器(标配)

C 四个 OF 指示触点或 EF 连接/合闸组合触点(选配)

D 四个 OF 指示触点(标配)

E MCH 储能马达(标配)

F CDM 操作计数器(选配)

Z1, Z2 见下图

下图为可供抽出式设备的运动件使用的附件的放大图。

G 标配的 SDE1 故障脱扣指示触点

H MN 欠压线圈或 MX2 分闸线圈(选配)

I MX1 分闸线圈(标配)

J PF 准备合闸触点(选配)

K XF 分闸线圈(标配)

L VSPO OFF 位置锁,使用钥匙锁(选配)

抽架描述

下图为抽架的标准版本(无选配附件)。

A 搬运扶手

B 用于标配件的端子块

C 端子块铭牌

D 顶部安全挡板

E 底部安全挡板

F 导轨松开卡舌

G 抽出握把

H 延伸导轨

I 摇进摇出手柄储存仓

J 摇进摇出手柄

K 位置指示

L 摇进摇出手柄插孔

M 位置释放按钮

N 用挂锁锁定抽架

O 将设备锁定在任何位置的闩锁

P 产品识别标签,带生产日期

Q 挡板锁定装置

抽架附件描述

下图示出了可供抽架使用的附件。

A 用于选配件的端子块

B 设备二次接线端子盖板

C VPOC 开门进退联锁装置

D VSPD 抽架锁,使用钥匙锁

E VPEC 门联锁装置

抽架端子块描述

端子块作为抽架上的标配提供

端子块作为带有 TS 6.0S 脱扣系统的设备上的标配提供

选配附件用端子块(抽架上)

抽架上未使用端子块

抽架端子块分配

危险
电压超过 480 VaC 时有触电危险
如果连接到端子的电压高于 480 Vac,则禁止将相邻端子连接到 24 Vdc SELV(安全特低电压)电源,以便达到绝缘距离要求。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

下表介绍用于抽出式设备的端子块的分配和可用性:

  • 即便设备中未安装相关附件,抽架也随附有标配端子块。

  • 只有在设备中安装了相关选配附件时,抽架才随附有选配端子块。

  • N/A 表示端子块和相关选配附件与设备不兼容。

端子块

标记

描述

设备

A

CD1-CD3

3 个 CD 退出位置触点

可选

B

COM

未使用

未使用

UC1

未使用

未使用

UC2

中性线外部互感器

带有 TS 6.0S 脱扣系统的设备的标配件

不适用于带有 TS 2.0、5.0、2.0S 或 5.0S 脱扣系统的设备

UC3

未使用

未使用

UC4

未使用

未使用

SDE2/RES

未使用

未使用

M2C/M6C

未使用

未使用

SDE1

SDE1 故障脱扣指示触点

标准

CE1-CE3

3 个 CE 连接位置触点

可选

C

MN/MX2

MN 欠压线圈

MX2 分闸线圈

可选

MX1

MX1 分闸线圈

标准

XF

XF 合闸线圈

标准

PF

PF 准备合闸触点

可选

MCH

MCH 储能马达

标准

D

OF11–OF24

8 个 OF 指示触点

可选

OF1–OF4

4 个 OF 指示触点

标准

CT1–CT3

3 个 CT 测试位置触点

可选

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.