故障排除:机械控制操作
定义
机械控制操作是指使用分闸或合闸按钮执行的操作。
无法使用机械合闸按钮使断路器合闸
|
问题状况 |
可能原因 |
解决方案 |
|---|---|---|
|
蓝色故障脱扣复位按钮已弹出。 |
蓝色故障脱扣复位按钮未复位。 |
|
|
- |
断路器被挂锁或钥匙锁定在了分闸位置。 |
解锁断路器。 |
|
- |
断路器被机械地联锁在机械联锁系统中。 |
|
|
合闸弹簧和准备合闸指示器显示机构已释能。 |
储能机构未储能。 |
|
|
合闸弹簧和准备合闸指示器显示机构已储能但断路器未准备好合闸。 |
MX 分闸线圈永久地受电。 |
由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,断路器方可合闸。 |
|
由于分闸指令,导致 MN 欠压线圈不受电。 |
由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,断路器方可合闸。 |
|
|
由于电压源不足,导致 MN 欠压线圈不受电。 |
检查电压和 MN 供电电路 (V > 0.85 Un)。 如果问题仍未解决,则更换 MN 欠压线圈。 |
|
|
抽出式断路器的抽架上的位置释放按钮被按入。 |
断路器未正确连接。 |
终止断路器的摇进动作(连接),确保其完全插入抽架,到达连接位置。确认位置释放按钮已弹出。 |
无法使用机械分闸按钮使断路器分闸
|
可能原因 |
解决方案 |
|---|---|
|
操作机构异常或触点熔合。 |
请联系现场服务代表。 |