操作附件
有关操作附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:MVS21736。
XF、MX 和 MN 线圈
XF、MX 和 MN 线圈是设备中选装的附件。
标准线圈设计用于接收脉冲类型或保持的电压操作指令。
XF 合闸线圈
如果弹簧机构已储能,那么 XF 合闸线圈在通电后立即使设备合闸。脉冲操作命令的持续时间必须至少为 200 毫秒。
MX 分闸线圈
MX 分闸线圈在通电后立即使设备分闸。脉冲操作命令的持续时间必须至少为 200 毫秒。如果保持此命令,MX 标准分闸线圈使设备锁定在 OFF 位置。
MN 欠压线圈
电源电压跌至其额定电压的 35% 至 70% 之间时,MN 欠压线圈立即使设备分闸。如果线圈没有接收到电源,则无论是通过手动操作还是电气操作,都无法使设备合闸。任何尝试使设备合闸的操作都对主触点不起作用。线圈的电源电压返回到其额定电压的 85% 后,设备才能再次合闸。
PF 准备合闸触点
它是选装在设备内部的附件。
PF 准备合闸触点远程提供由准备合闸指示器本地提供的指示。
它包含一个能远程指示设备已准备好合闸的转换触点,亦即指示:
-
设备处于分闸位置。
-
弹簧机构已储能。
-
没有保持的分闸指令。
MCH 储能马达
它是安装在设备内部的选配附件。
当设备合闸时,MCH 储能马达自动对弹簧机构储能,从而使设备能够在分闸后立即合闸。
CDM 机械操作计数器
它是选装在设备内部的附件。
CDM 机械操作计数器统计运行周期计数,可在前面板上查看。它兼容手动和电气控制功能。
所有电源切换系统都必须选配此附件。