990-6537B-012

Recherche des numéros de série

  1. Dans le menu principal, appuyez sur À propos.
  2. Notez le numéro de série de l'armoire de l'ASI et préparez-le pour l'assistance clients.
    NOTE: Si l'écran n'est pas disponible, ouvrez la porte avant pour trouver le numéro de série de l'ASI sur l'étiquette de la plaque signalétique sous SERIAL:

    Exemple d'étiquette de plaque signalétique pour ASI

  3. Appuyez sur la flèche pour passer aux pages suivantes et notez les numéros de série à l'écran et les cartes de gestion réseau et préparez-les pour l'assistance client.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.