990-6537B-012

Export des journaux d'événements de l'ASI vers un périphérique USB

  1. Dans le menu principal, sélectionnez Maintenance > Rapport ASI.
  2. Ouvrez la porte avant.
  3. Insérez votre périphérique USB dans le port USB de l'écran.
  4. Appuyez sur Exporter. Lorsque l'écran affiche le message Confirmer pour exporter les journaux d'événements de l'ASI, appuyez sur OK pour lancer le processus d'exportation.
    NOTE: Ne retirez pas le périphérique USB tant que le processus d'exportation n'est pas terminé.
  5. L'écran affiche l'état d'achèvement avec le message Vidage d'événement réussi ou Échec du vidage d'événement. Appuyez sur OK pour continuer.
  6. Envoyez les journaux d'événements de l'ASI à l'assistance clients de Schneider Electric.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.