990-6537B-012

Remplacement du module de contacteur statique

ATTENTION
Charge lourde
Le module contacteur statique est lourd (18 kg) et doit être soulevé par deux personnes.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: Le module de contacteur statique peut être remplacé lorsque l'ASI est en mode normal ou en mode batterie.
  1. Retirez les vis des deux côtés du module de contacteur statique et placez l'interrupteur d'activation en position OFF.
  2. Tirez le module de contacteur statique pour le faire sortir de moitié. Un mécanisme de verrouillage vous empêche de le sortir entièrement. Débloquez le verrou en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté gauche du module de contacteur statique et retirez le module de contacteur statique.
  3. Inversez les procédures pour installer le module de contacteur statique de remplacement. Activez l'interrupteur d'activation en position MARCHE.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.