990-5809D-017

Procedura di installazione

  1. Rimuovere l'armadio I/O dal pallet.
  2. Rimuovere l'armadio della sezione di potenza dal pallet.
  3. Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori.
  4. Posizionamento degli armadi.
  5. Installazione delle sbarre tra l'armadio I/O e l'armadio della sezione di potenza.
  6. Installazione delle sbarre tra gli armadi della sezione di potenza.
  7. Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di alimentazione. Attenersi a una delle seguenti procedure:
  8. Solo in sistemi con singola rete di alimentazione: Installazione del kit di alimentazione di servizio/per rete singola
  9. Collegamento dei cavi di alimentazione.
  10. Installazione della staffa di ancoraggio anteriore.
  11. Preparazione dei cavi di segnale. Attenersi a una delle seguenti procedure:
  12. Collegamento dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e gli armadi della sezione di potenza.
  13. Collegamento dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e il quadro elettrico.
  14. Collegamento dei cavi di segnale per le soluzioni per batteria.
  15. Collegamento dell'EPO (Emergency Power Off).
  16. Opzionale: Collegamento della sincronizzazione esterna.
  17. Opzionale: Collegamento dell'apparecchiatura ai contatti di ingresso e ai relè di uscita.
  18. Opzionale: Collegamento dei cavi PBUS tra unità UPS in parallelo.
  19. Opzionale: Collegamento dei cavi modbus.
  20. Assemblaggio meccanico finale.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?