990–5809D-037

单市电套件的安装

注: 本步骤仅适用于单市电系统。
  1. 在输入和旁路铜排间安装单市电套件。分别连接 L1 至 L1、L2 至 L2、L3 至 L3。
    注: 每个连接都需要两个 880–9642 铜排。

    I/O 机柜电源连接区域的顶部前视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.