990-5452N-019

디스플레이 재부팅

주의: 디스플레이를 재부팅해도 지정된 설정에는 영향을 주지 않습니다.
  1. 디스플레이 오른쪽 전면의 셔터 도어를 엽니다.
  2. 펜이나 클립과 같은 뾰족한 물체로 재부팅 버튼(A)을 누릅니다.

    디스플레이 모델 1

    디스플레이 모델 2

    디스플레이가 재부팅됩니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?