990-5452N-017

Visualizzazione degli allarmi attivi

Quando è presente un allarme attivo nel sistema, viene visualizzato un simbolo indicante il livello di allarme nell'angolo superiore destro della schermata e si attiva il segnalatore acustico.

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Stato > Allarmi attivi. Toccando il display, inoltre, si disattiva temporaneamente l'allarme senza dover effettuare l'accesso. Accedendo e toccando il display, il segnalatore acustico viene disattivato definitivamente.
  2. È quindi possibile sfogliare l'elenco degli allarmi attivi utilizzando le frecce destra e sinistra.
  3. Premere il pulsante Aggiorna per aggiornare l'elenco con gli allarmi attivi più recenti.

Livelli di allarme

Esistono tre livelli di allarme:

  • Critico: intervenire immediatamente e contattare Schneider Electric.

  • Avviso: il carico resta alimentato, ma è necessario intervenire. Contattare Schneider Electric.

  • Informativo: non sono richieste azioni immediate. Verificare la causa dell'allarme il prima possibile.

Messaggi di allarme

Allarme/Evento Gravità

Testo visualizzato

Descrizione Misura correttiva
Allarme Avviso Stato anomalo contatto di ingresso zona A È presente uno stato anomalo per il contatto di ingresso del monitoraggio ambientale integrato in zona A. Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso Stato anomalo contatto di ingresso zona B È presente uno stato anomalo per il contatto di ingresso del monitoraggio ambientale integrato in zona B. Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso

Controllo tecnico del filtro dell'aria consigliato

È necessario controllare i filtri dell'aria come parte della manutenzione preventiva consigliata.

Può essere necessario sostituire i filtri dell'aria .
Allarme Avviso

Temperatura ambiente elevata

Temperatura ambiente elevata.

 
Allarme Avviso

Temperatura ambiente fuori tolleranza

La temperatura ambiente è fuori tolleranza.

 
Allarme Avviso

Le batterie si stanno scaricando

Il carico assorbe più alimentazione di quella che può assorbire dall'ingresso l'UPS che la assorbe dalle batterie.

 
Allarme Avviso

Interruttore batteria BB1 aperto

L'interruttore batteria BB1 è aperto.

 
Allarme Avviso

Interruttore batteria BB2 aperto

L'interruttore batteria BB2 è aperto.

 
Allarme Avviso

Interruttore batteria BB3 aperto

Interruttore batteria BB3 aperto.

 
Allarme Avviso

Interruttore batteria BB4 aperto

Interruttore batteria BB4 aperto.

 
Allarme Avviso Capacità della batteria sotto il livello minimo accettabile La capacità della batteria è sotto il valore minimo accettabile per la potenza nominale dell'UPS. Rischio di danni alla batteria. Modificare la configurazione della batteria e/o aggiungere una batteria con capacità superiore.
Evento Informativo

Interruttori batterie scattati

Per evitare lo scaricamento totale delle batterie, i relativi interruttori sono stati fatti scattare dal sistema.

Chiudere manualmente gli interruttori delle batterie.
Allarme Avviso

Livello batteria insufficiente

La capacità della batteria è inferiore al 50%.

Sostituire le batterie.
Allarme Avviso

Livello batteria basso

La capacità batteria è compresa tra il 50% e il 75%.

 
Allarme Avviso

Batteria sotto il tempo di funzionamento minimo accettabile

L'autonomia della batteria è inferiore al valore minimo accettabile configurato.

 
Allarme Critico

La batteria non funziona correttamente

Una batteria non funziona correttamente.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Ventilazione locale batterie non funzionante

Il relè d'ingresso indica che la ventilazione del locale batterie non funziona correttamente.

 
Allarme Avviso

Interruttore dell'alimentazione di ritorno del bypass (BF2) aperto

L'interruttore dell'alimentazione di ritorno del bypass (BF2) è aperto e l'UPS non può funzionare in modalità normale.

 
Allarme Avviso

Interruttore MBB chiuso

L'interruttore di bypass di manutenzione MBB è chiuso e il carico viene alimentato con corrente non protetta dal bypass.

 
Allarme Avviso

Interruttore SIB aperto

L'interruttore di isolamento sistema SIB è aperto e il sistema non riesce ad alimentare il carico.

 
Allarme Avviso

Interruttore SSIB aperto

L'interruttore di ingresso del commutatore di bypass statico SSIB è aperto e impedisce il funzionamento in bypass statico.

 
Allarme Avviso

Interruttore UIB aperto

L'interruttore di ingresso unità UIB è aperto e l'UPS non può funzionare in modalità normale.

 
Allarme Avviso

Interruttore UOB aperto

L'interruttore di uscita unità UOB è aperto e l'UPS non riesce ad alimentare il carico.

 
Allarme Avviso

Frequenza di bypass fuori tolleranza

La frequenza in ingresso bypass è fuori tolleranza.

Controllare la frequenza in ingresso bypass e l'impostazione della frequenza in ingresso bypass.
Allarme Avviso

Fase bypass mancante

All'ingresso di bypass manca una fase.

Controllare l'ingresso di bypass. Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Sequenza delle fasi del bypass errata

Il senso ciclico in ingresso bypass è errato.

Controllare l'ingresso di bypass. Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Tensione di bypass fuori tolleranza

La tensione in ingresso bypass è fuori tolleranza e l'UPS non può passare alla modalità di bypass richiesta.

 
Allarme Avviso

Alimentazione di carica ridotta

L'alimentazione di carica batteria è stata ridotta.

L'ingresso per questa funzionalità è stato attivato o la corrente in ingresso ha raggiunto il limite massimo. Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Terminazione del cavo di comunicazione mancante o danneggiata

Uno o più terminatori del cavo di comunicazione sono mancanti o danneggiati.

 
Allarme Avviso Confermare ridondanza persa e/o trasferimento a bypass statico forzato È stato premuto il pulsante Spento e l'utente deve confermare che la ridondanza verrà persa e/o il sistema verrà trasferito al bypass statico forzato.  
Allarme Avviso

Conferma spegnimento del carico

Pulsante di spegnimento inverter premuto con Inverter acceso e sorgente di Bypass indisponibile. L'utente deve confermare che l'UPS spegne l'alimentazione sul carico.

Confermare lo spegnimento tramite il display o premendo nuovamente l'apposito pulsante.
Allarme Informativo

Ingresso cliente 1 attivato

Il relè di ingresso del cliente 1 è attivato.

 
Allarme Informativo

Ingresso cliente 2 attivato

Il relè di ingresso del cliente 2 è attivato.

 
Allarme Avviso

Trasferimento ritardato da batteria a funzionamento normale

Il trasferimento ritardato da batteria a funzionamento normale è attivo.

 
Allarme Avviso

Comunicazione display interrotta

Il controller principale non è in grado di comunicare con il display.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Incompatibilità firmware display rilevata

Il firmware del display è rilevato come incompatibile con il resto del sistema.

Aggiornare il firmware.
Allarme Critico

Interruttore EPO attivato

Interruttore del dispositivo di spegnimento di emergenza (EPO) attivato.

Disattivare l'interruttore del dispositivo di spegnimento di emergenza (EPO).
Allarme Avviso

Guasto rilevato da monitoraggio batteria esterna

Il relè d'ingresso indica che il monitoraggio della batteria esterna ha rilevato un guasto.

 
Allarme Critico

Comando caricabatterie esterno spento: attivato

Il relè di ingresso per lo spegnimento del caricabatterie è attivato.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Critico

Monitoraggio immagazzinamento dell'energia esterno: allarme di maggiore entità

Controllo stoccaggio energia esterno: allarme maggiore.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Monitoraggio immagazzinamento dell'energia esterno: allarme di minore entità

Controllo stoccaggio energia esterno: allarme minore.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Frequenza di sincronizzazione esterna fuori tolleranza

La frequenza di sincronizzazione esterna è fuori tolleranza.

Controllare la frequenza di sincronizzazione esterna.
Allarme Avviso

Fase sorgente di sincronizzazione esterna mancante

Alla sincronizzazione esterna manca una fase.

Controllare la sincronizzazione esterna.
Allarme Avviso

Sequenza fasi sorgente di sincronizzazione esterna errata

Il senso ciclico in sincronizzazione esterna è errato.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso Sincronizzazione esterna temporaneamente disattivata La sincronizzazione esterna è stata temporaneamente disattivata poiché l’UPS non è in grado di bloccare e sincronizzarsi con la fonte di sincronizzazione esterna. Controllare la sincronizzazione esterna.
Allarme Avviso

Tensione di sincronizzazione esterna fuori tolleranza

La tensione di sincronizzazione esterna è fuori tolleranza e l'UPS non può passare alla modalità di sincronizzazione esterna.

 
Allarme Avviso

Ventola non funzionante

L'UPS ha una o più ventole non funzionanti. Ridondanza ventola interrotta.

 
Allarme Critico

Aggiornamento firmware - Modalità operativa UPS errata

L'UPS non è più nella modalità operativa corretta durante l'aggiornamento del firmware. Rischio di perdita del carico.

Trasferire l'UPS al bypass di manutenzione.
Allarme Avviso Versioni firmware in unità UPS in parallelo non identiche Le versioni del firmware nelle unità UPS in parallelo non sono identiche. Eseguire l'aggiornamento del firmware in tutte le unità UPS nel sistema in parallelo alla stessa versione.
Allarme Critico Volano non funzionante Il relè d'ingresso indica che il volano non funziona correttamente.  
Allarme Informativo

Funzionamento a batteria forzato attivato

Funzionamento da batteria forzato attivato dall'utente.

 
Allarme Critico

Evento generico sistema in parallelo

Il sistema in parallelo non è configurato o non funziona correttamente.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Informativo

L'UPS è alimentato dal gruppo elettrogeno

Il relè d'ingresso indica che un generatore sta alimentando l'UPS.  
Allarme Avviso

Rilevato guasto terra

Il relè d'ingresso indica un errore di messa a terra rilevato.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Livello temperatura batteria alto

La temperatura della batteria è sopra l'impostazione di allarme.

Controllare la temperatura della batteria. Una temperatura elevata può ridurre la durata delle batterie.
Allarme Informativo

Modalità alta efficienza disattivata

La modalità ad alta efficienza è stata disattivata da un relè di ingresso.

 
Allarme Informativo

La modalità ad alta efficienza è stata disattivata dal sistema

La modalità ad alta efficienza è stata disattivata dal sistema poiché è stato superato il numero massimo di transizioni.

Abilitare nuovamente la modalità ad alta efficienza o disabilitarla in modo permanente.
Allarme Informativo

La modalità ad alta efficienza è disattivata perché il bypass UTHD supera il limite configurato

La modalità ad alta efficienza è disattivata perché il bypass UTHD supera il limite configurato.

 
Allarme Avviso

Violazione soglia umidità elevata nel sensore remoto

Si è verificata una violazione della soglia superiore dell'umidità nel sensore di monitoraggio ambientale integrato.

Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso

Violazione soglia temperatura elevata nel sensore remoto

Si è verificata una violazione della soglia superiore della temperatura nel sensore di monitoraggio ambientale integrato.

Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso

Configurazione errata UPS rilevata

Configurazione errata UPS rilevata

 
Allarme Avviso

Frequenza in ingresso fuori tolleranza

La frequenza della rete in ingresso è fuori tolleranza.

Controllare la frequenza in ingresso e l'impostazione della frequenza in ingresso.
Allarme Avviso

Fase in ingresso mancante

All'ingresso manca una fase.

Controllare l'ingresso. Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Sequenza delle fasi in ingresso errata

Il senso ciclico in ingresso è errato.

Controllare l'ingresso. Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Tensione in ingresso fuori tolleranza

La tensione della rete in ingresso è fuori tolleranza.

 
Allarme Avviso

Inverter disattivato in seguito a richiesta dell'utente

L'inverter è spento in seguito ad una richiesta dell'utente.

 
Allarme Avviso

L'uscita dell'inverter non è in fase con l'ingresso bypass

L'uscita dell'inverter dell'UPS non è in fase con l'ingresso bypass.

 
Allarme Avviso

Interruttore alimentazione CA agli ioni di litio BMS:B1/BMS:B2 aperto

Uno o entrambi gli interruttori dell'alimentazione delle batterie agli ioni di litio sono aperti.

 
Allarme Avviso

Comunicazione con sensore remoto interrotta

Interrotta la comunicazione dall'interfaccia di gestione rete locale al monitoraggio ambientale integrato.

Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso

Ridondanza parallela persa

Il carico ha superato il limite per un UPS N+x nella ridondanza (x è la ridondanza parallela configurabile).

Ridurre il carico sul sistema.
Allarme Avviso

Livello temperatura batteria basso

La temperatura della batteria è sotto l'impostazione di allarme.

 
Allarme Avviso

Violazione soglia umidità bassa nel sensore remoto

Si è verificata una violazione della soglia inferiore dell'umidità nel sensore di monitoraggio ambientale integrato.

Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso

Violazione soglia temperatura bassa nel sensore remoto

Si è verificata una violazione della soglia inferiore della temperatura nel sensore di monitoraggio ambientale integrato.

Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso

Incompatibilità firmware display Magelis 10" rilevata

Il firmware del display Magelis da 10 pollici è rilevato come incompatibile con il resto del sistema.

Aggiornare il firmware.
Allarme Avviso

Interruttore bypass di manutenzione (MBB) chiuso

L'interruttore di bypass di manutenzione MBB è chiuso e il carico viene alimentato con corrente non protetta dal bypass.

 
Allarme Avviso

Violazione soglia umidità massima nel sensore remoto

Si è verificata una violazione della soglia massima dell'umidità nel sensore di monitoraggio ambientale integrato.

Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso

Violazione soglia temperatura massima nel sensore remoto

Si è verificata una violazione della soglia massima della temperatura nel sensore di monitoraggio ambientale integrato.

Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Informativo

Mega Tie attivata

L'ingresso con contatto pulito indica che Mega Tie è attivata.

 
Allarme Avviso

Violazione soglia umidità minima nel sensore remoto

Si è verificata una violazione della soglia minima dell'umidità nel sensore di monitoraggio ambientale integrato.

Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso

Violazione soglia temperatura minima nel sensore remoto

Si è verificata una violazione della soglia minima della temperatura nel sensore di monitoraggio ambientale integrato.

Controllare le condizioni ambientali.
Allarme Avviso

Interruttore batteria modulare aperto

L'interruttore della batteria modulare è aperto.

 
Allarme Avviso

L'armadio delle batterie modulari non funziona correttamente

L'armadio delle batterie modulari non funziona correttamente.

Controllare l'armadio delle batterie. Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Incompatibilità firmware NMC 1 rilevata

Il firmware della NMC nello Smart Slot 1 è rilevato come incompatibile con il resto del sistema.

Aggiornare il firmware.
Allarme Avviso

Incompatibilità firmware NMC 2 rilevata

Il firmware della NMC nello Smart Slot 2 è rilevato come incompatibile con il resto del sistema.

Aggiornare il firmware.
Allarme Avviso

Unità UPS pronte insufficienti per accensione inverter

A una o più unità UPS parallele è stato richiesto di attivare l'inverter, ma non ci sono sufficienti UPS pronti per consentire al sistema di attivare l'inverter.

Accendere l'inverter di più unità UPS e/o controllare l'impostazione del numero minimo di UPS necessari per alimentare il carico.
Allarme Avviso

Frequenza in uscita fuori tolleranza

La frequenza in uscita è fuori tolleranza.

Controllare la frequenza in uscita e l'impostazione della frequenza in uscita.
Allarme Avviso

Tensione in uscita fuori tolleranza

La tensione in uscita è fuori tolleranza.

 
Allarme Avviso

Sovraccarico sull'installazione

Il carico supera il 100% della capacità nominale dell'impianto.

Ridurre il carico sul sistema.
Allarme Avviso

Sovraccarico sull'UPS a causa della temperatura ambiente elevata

Il carico supera la capacità nominale quando l'UPS è in funzionamento con una temperatura ambiente elevata.

Ridurre il carico sul sistema o la temperatura ambientale.
Allarme Avviso

Sovraccarico sull'UPS presente. Carico al di sotto della soglia di sovraccarico continuo

Ridurre il carico sul sistema o controllare la presenza di un cortocircuito in uscita.

Il carico supera il 100% della capacità nominale. Il carico è al di sotto della soglia di sovraccarico continuo.
Allarme Avviso Sovraccarico o cortocircuito su UPS Ridurre il carico sul sistema o controllare la presenza di un cortocircuito in uscita. Il carico supera il 100% della capacità nominale o è presente un cortocircuito in uscita.
Allarme Avviso

Comunicazione in parallelo persa su cavo PBUS 1

Il cavo PBUS 1 potrebbe essere danneggiato.

Sostituire il cavo parallelo 1 (PBUS1).
Allarme Avviso

Comunicazione in parallelo persa su cavo PBUS 2

Il cavo PBUS 2 potrebbe essere danneggiato.

Sostituire il cavo parallelo 2 (PBUS2).
Allarme Avviso Modalità operativa mista in parallelo Una o più unità UPS in parallelo stanno funzionando a batteria, mentre altre stanno funzionando normalmente.  
Allarme Avviso

Unità parallela non presente

Il controller principale non è in grado di comunicare con l'UPS in parallelo X. L'UPS potrebbe essere stato spento o i cavi di comunicazione potrebbero essere danneggiati.

 
Allarme Avviso

Armadio della sezione di potenza non funzionante

L'armadio della sezione di potenza non è funzionante.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Modalità di funzionamento mista dell'armadio della sezione di potenza

Uno o più armadi della sezione di potenza si trovano in modalità di funzionamento a batteria, mentre gli altri si trovano in modalità di funzionamento normale.

 
Allarme Avviso

Ridondanza dell'armadio della sezione di potenza persa

La ridondanza dell'armadio della sezione di potenza configurata è stata persa perché il carico in uscita è troppo elevato o perché il numero di armadi della sezione di potenza disponibili non è sufficiente.

Ridurre il carico sul sistema.
Allarme Critico

Rilevato evento interno di controllo dell'armadio della sezione di potenza

La funzione di controllo dell'armadio della sezione di potenza ha rilevato un evento interno.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Comando di bypass richiesto dal contatto d'ingresso attivato

Comando di bypass richiesto dal contatto d'ingresso attivato.

 
Allarme Critico

Flusso d'aria limitato

Il flusso d'aria è limitato.

Potrebbe essere dovuto a un filtro dell'aria ostruito o ad altri ostacoli che bloccano il flusso d'aria.
Allarme Avviso

La batteria di backup RTC è scarica

La batteria di backup RTC è scarica o l'ora non è impostata correttamente.

 
Allarme Critico

Test automatico - Non superato

Il test automatico non è stato completato correttamente.

Controllare il registro eventi e gli allarmi attivi per ulteriori dettagli.
Allarme Avviso

Avvio consigliato

Il prodotto è stato utilizzato per un tempo supplementare senza collaudo.

Contattare Schneider Electric per un avvio sicuro.
Allarme Critico

Interruttore bypass statico non funzionante

Il commutatore statico non è funzionante. L'UPS non può passare al funzionamento in modalità bypass statico.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Avviso interruttore di bypass statico

Il commutatore statico richiede un controllo tecnico, ma è ancora completamente funzionale.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Critico

Guasto rilevato da controllo

Guasto rilevato da controllo.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Sincronizzazione non disponibile - Il sistema è in funzionamento libero

L'UPS non riesce a sincronizzarsi con l'ingresso bypass, la sorgente esterna o il sistema parallelo.

 
Allarme Avviso

Interruttore di isolamento sistema (SIB) aperto

L'interruttore di isolamento sistema SIB è aperto e il sistema non riesce ad alimentare il carico.

 
Allarme Critico

Sistema bloccato in modalità bypass

Il sistema è bloccato in funzionamento in modalità bypass.

Il sistema ha alternato funzionamento inverter e funzionamento in modalità bypass più di 10 volte in 1 minuto. Premere il pulsate per tornare al funzionamento normale.
Allarme Critico

Modalità operativa sistema - Bypass statico forzato

Il sistema è in modalità bypass in risposta a un evento critico o una richiesta di spegnimento inverter.

 
Allarme Avviso

Modalità di funzionamento sistema - Bypass di manutenzione

Il carico del sistema è fornito tramite l'interruttore di manutenzione bypass (MBB).

 
Allarme Critico

Modalità funzionamento sistema - Spenta

Alimentazione di uscita del sistema spenta.

 
Allarme Avviso

Modalità operativa sistema - Bypass statico forzato

Il sistema è in modalità bypass a causa di un comando software proveniente dal pannello frontale dell'UPS o inviato dall'utente, probabilmente per manutenzione.

 
Allarme Critico

Modalità di funzionamento sistema - Standby bypass statico

Il sistema è in funzionamento standby bypass statico in risposta a un evento critico o una richiesta di disattivazione inverter.

 
Allarme Avviso

Controllo tecnico consigliato

È necessario controllare il prodotto e le relative batterie come parte della manutenzione preventiva consigliata.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Ritardo del trasferimento da batteria a funzionamento normale attivato

Il relè di ingresso indica che il ritardo del trasferimento da batteria a funzionamento normale è attivato.

 
Allarme Avviso

Interruttore di ingresso unità (UIB) aperto

L'interruttore di ingresso unità UIB è aperto e l'UPS non può funzionare in modalità normale.

 
Allarme Avviso

Cablaggio ausiliario dell'interruttore di uscita unità (UOB) non corretto

Il cablaggio ausiliario dell'interruttore di uscita unità UOB non è corretto.

Controllare il cablaggio ausiliario dell'UOB. Entrambi i circuiti devono essere collegati a un interruttore normalmente aperto.
Allarme Avviso

Interruttore di uscita unità (UOB) aperto

L'interruttore di uscita unità UOB è aperto e l'UPS non riesce ad alimentare il carico.

 
Allarme Avviso

L'UPS bloccato in modalità di bypass statico è attivato

Il relè di ingresso per l'UPS bloccato in modalità di bypass statico è attivato.

 
Allarme Critico

Configurazione UPS errata

L'UPS non è configurato correttamente.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Modalità di funzionamento UPS - A batteria

Alimentato a batteria a causa di un problema di alimentazione in ingresso.

 
Allarme Informativo

Modalità di funzionamento UPS - Test batteria

Alimentato a batteria in risposta a un test delle prestazioni delle batterie.

 
Allarme Critico

Modalità operativa UPS - Bypass statico forzato

L'UPS è in modalità bypass in risposta a un evento critico o una richiesta di spegnimento inverter.

 
Allarme Informativo

Modalità di funzionamento UPS - Inizializzazione

Inizializzazione dell'UPS in corso.

 
Allarme Informativo

Modalità di funzionamento UPS - Standby invertitore

L'UPS è pronto per passare alla modalità di funzionamento a batteria ma attende l'autorizzazione del sistema. L'uscita dell'UPS è disattivata.

 
Allarme Avviso

Modalità di funzionamento UPS - Bypass di manutenzione

Il carico dell'UPS è fornito tramite l'interruttore di manutenzione bypass (MBB).

 
Allarme Critico

Modalità di funzionamento UPS - Spento

Alimentazione di uscita spenta.

 
Allarme Avviso

Modalità operativa UPS - Bypass statico richiesto

L'UPS è in modalità bypass a causa di un comando software proveniente dal pannello frontale dell'UPS o inviato dall'utente, probabilmente per manutenzione.

 
Allarme Avviso

Modalità di funzionamento UPS - Standby bypass statico

L'UPS è pronto per passare alla modalità di bypass statico ma attende l'autorizzazione del sistema. L'uscita dell'UPS è disattivata.

 
Allarme Critico

Impostazioni UPS reimpostate sui valori predefiniti

Le impostazioni dell'unità sono state reimpostate sui valori predefiniti. L'UPS è bloccato in spegnimento fino alla conferma delle impostazioni.

Contattare Schneider Electric.
Allarme Avviso

Garanzia in scadenza

Scadenza garanzia del prodotto quasi raggiunta.

Contattare Schneider Electric.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.