990-5452L-012

Afficher les alarmes actives

Lorsqu'une alarme est active dans le système, un symbole indique le niveau d'alarme dans le coin supérieur droit de l'écran et le buzzer est actif.

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez État > Alarmes actives. Vous pouvez faire taire le buzzer temporairement en appuyant sur l'écran sans vous connecter. Si vous appuyez sur l'écran en étant connecté, le buzzer devient définitivement silencieux.
  2. Vous pouvez maintenant parcourir la liste des alarmes actives à l'aide des touches fléchées Droite et Gauche.
  3. Appuyez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour la liste des dernières alarmes actives.

Niveaux d'alarme

Il existe trois niveaux d'alarme :

  • Critique : Prenez immédiatement les mesures nécessaires et contactez Schneider Electric.

  • Mise en garde : La charge est supportée mais une action correctrice est nécessaire. Contactez Schneider Electric.

  • Information : Aucune action immédiate n'est requise. Vérifiez l'origine de l'alarme dès que possible.

Messages d'alarme

Alarme/Événement Gravité

Texte affiché

Description Action corrective
Alarme Avertissement État anormal sur la zone A du contact en entrée Un état anormal est constaté pour la zone A du contact en entrée du contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement
Alarme Avertissement État anormal sur la zone B du contact en entrée Un état anormal est constaté pour la zone B du contact en entrée du contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement

Alarme Avertissement

Contrôle technique du filtre à air recommandé

Les filtres à air doivent être vérifiés dans le cadre de l'opération de maintenance recommandée.

Il peut être nécessaire de remplacer les filtres à air .
Alarme Avertissement

Température ambiante élevée

La température ambiante est élevée.

 
Alarme Avertissement

Température ambiante hors tolérances

La température ambiante est hors tolérances.

 
Alarme Avertissement

Batteries en décharge

La charge consomme plus d'énergie que l'ASI ne peut en puiser de l'entrée, ce qui force l'ASI à puiser l'énergie des batteries.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur batterie BB1 ouvert

L'interrupteur batterie BB1 est ouvert.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur batterie BB2 ouvert

L'interrupteur batterie BB2 est ouvert.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur batterie BB3 ouvert

L'interrupteur batterie BB3 est ouvert.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur batterie BB4 ouvert

L'interrupteur batterie BB4 est ouvert.

 
Alarme Avertissement La capacité batterie est inférieure à la limite minimale acceptable La capacité batterie est inférieure à la valeur minimale acceptable compte tenu de la puissance nominale de l'ASI. Risque d'endommagement de la batterie. Changement de la configuration de batterie et/ou augmentation de la capacité de batterie
Événement Information

Interrupteurs batterie déclenchés

Pour empêcher la forte décharge des batteries, les interrupteurs batterie ont été déclenchés par le système.

Fermez les interrupteurs batterie manuellement.
Alarme Avertissement

Batterie en mauvais état

La capacité de la batterie est inférieure à 50 %.

Les batteries doivent être remplacées.
Alarme Avertissement

Batterie faible

La capacité de la batterie se situe entre 50 et 75 %.

 
Alarme Avertissement

Autonomie de batterie inférieure au minimum acceptable

L'autonomie de la batterie est inférieure à la valeur minimale acceptable.

 
Alarme Critique

La batterie ne fonctionne pas correctement

Une batterie ne fonctionne pas correctement.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Ventilation de la salle des batteries HS

Le relais en entrée signale que la ventilation de la salle des batteries ne fonctionne pas correctement.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur backfeed du bypass (BF2) ouvert

L'interrupteur backfeed du bypass (BF2) est ouvert, ce qui empêche l'ASI de fonctionner en mode normal.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur MBB fermé

L'interrupteur bypass de maintenance (MBB) est fermé, alimentant la charge avec une source d'alimentation non protégée depuis le bypass.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur SIB ouvert

L'interrupteur d'isolation du système (SIB) est ouvert, ce qui empêche le système d'alimenter la charge.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur SSIB ouvert

L'interrupteur d'entrée du commutateur de bypass statique (SSIB) est ouvert, rendant le mode bypass statique indisponible.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur UIB ouvert

L'interrupteur d'entrée de l'ASI (UIB) est ouvert, ce qui empêche l'ASI de fonctionner en mode normal.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur UOB ouvert

L'interrupteur de sortie de l'ASI (UOB) est ouvert, ce qui empêche l'ASI d'alimenter la charge.

 
Alarme Avertissement

Fréquence de bypass hors tolérances

La tension d'entrée bypass est hors tolérances.

Vérifiez la fréquence d'entrée bypass et le paramètre de fréquence d'entrée bypass.
Alarme Avertissement

Phase de bypass manquante

Une phase de l'entrée bypass est manquante.

Vérifiez l'entrée bypass. Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Séquence de phase de bypass incorrecte

La rotation de phase sur l'entrée bypass est incorrecte.

Vérifiez l'entrée bypass. Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Tension de bypass hors tolérances

La tension d'entrée bypass est hors tolérances, ce qui empêche l'ASI de basculer en mode bypass demandé.

 
Alarme Avertissement

Puissance de charge réduite

La puissance de charge de la batterie a été réduite.

L'entrée de cette fonctionnalité a été activée ou le courant d'entrée a atteint la limite maximale. Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Extrémité du câble de communication manquante ou endommagée

Une ou plusieurs extrémités du câble de communication sont manquantes ou endommagées.

 
Alarme Avertissement Confirmer la perte de redondance et/ou basculer vers le bypass statique forcé Le bouton OFF a été enfoncé et l'utilisateur doit confirmer que la redondance sera perdue et/ou que le système basculera en bypass statique forcé.  
Alarme Avertissement

Confirmer la désactivation de la charge

Le bouton Arrêt a été enclenché alors que l'onduleur est sous tension et qu'aucun bypass n'est disponible. L'utilisateur doit confirmer que l'ASI coupe l'alimentation de la charge.

Confirmez l'arrêt via l'écran ou en appuyant à nouveau sur le bouton Arrêt.
Alarme Information

Entrée client 1 activée

Le relais d'entrée client 1 est activé.

 
Alarme Information

Entrée client 2 activée

Le relais d'entrée client 2 est activé.

 
Alarme Avertissement

Passage différé du mode batterie vers le mode normal

Le passage différé du mode batterie vers le mode normal est actif.

 
Alarme Avertissement

La communication avec l'écran est perdue

Le contrôleur principal ne parvient pas à communiquer avec l'écran.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Incompatibilité du microprogramme d'affichage détectée

Le microprogramme de l'écran est détecté comme incompatible avec le reste du système.

Mettez à jour le microprogramme.
Alarme Critique

Commutateur EPO activé

Un commutateur de mise hors tension d'urgence (EPO) est activé.

Désactivez l'interrupteur de mise hors tension d'urgence.
Alarme Avertissement

Défaillance de surveillance de la batterie externe détectée

Le relais en entrée signale que la surveillance externe des batteries a détecté un défaut.

 
Alarme Critique

Commande d'extinction du chargeur externe : activée

Le relais en entrée pour l'extinction du chargeur est activé.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Critique

Surveillance du stockage d'énergie externe : alarme majeure

Le relais en entrée indique que la surveillance du stockage d'énergie externe a détecté une alarme majeure.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Surveillance du stockage d'énergie externe : alarme mineure

Le relais en entrée indique que la surveillance du stockage d'énergie externe a détecté une alarme mineure

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Fréquence de synchronisation externe hors tolérances

La fréquence de synchronisation externe est hors tolérances.

Vérifiez la fréquence de synchronisation externe.
Alarme Avertissement

Phase de synchronisation externe manquante

Une phase de la synchronisation externe est manquante.

Vérifiez la synchronisation externe.
Alarme Avertissement

Séquence de phase de synchronisation externe incorrecte

La rotation de phase lors de la synchronisation externe est incorrecte.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement Synchronisation externe désactivée temporairement La synchronisation externe a été désactivée temporairement car l'ASI ne peut pas se connecter à la source externe et se synchroniser avec elle. Vérifiez la synchronisation externe
Alarme Avertissement

Tension de synchronisation externe hors tolérances

La tension de synchronisation externe est hors tolérances, ce qui empêche l'ASI de basculer en mode de synchronisation externe.

 
Alarme Critique

Ventilateur HS

Un ou plusieurs des ventilateurs de l'ASI sont hors service. La redondance des ventilateurs est HS.

 
Alarme Critique

Mise à jour du microprogramme - Mode de fonctionnement d'ASI incorrect

L'ASI ne fonctionne plus en mode correct lors de la mise à jour du microprogramme. Risque de coupure.

Basculez l'ASI sur le bypass de maintenance.
Alarme Avertissement Les versions des micrologiciels des ASI parallèles diffèrent Les versions des micrologiciels des ASI parallèles diffèrent Mise à jour du microprogramme : adoption de la même version pour toutes les unités ASI du système parallèle
Alarme Critique Volant d'inertie hors service Le relais en entrée signale que le volant d'inertie ne fonctionne pas correctement.  
Alarme Information

Mode batterie forcé activé

Le fonctionnement forcé sur batterie a été activé par l'utilisateur.

 
Alarme Critique

Événement général du système parallèle

Le système parallèle n'est pas configuré correctement ou ne fonctionne pas correctement.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Information

Genset alimente l'ASI

Le relais d'entrée indique qu'un groupe électrogène alimente l'ASI.  
Alarme Avertissement

Erreur de mise à la terre détectée

Le relais en entrée indique qu'un défaut à la terre a été détecté.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Niveau de température de la batterie élevé

La température de la batterie est supérieure au seuil d'alarme.

Vérifiez la température de la batterie. Une température élevée est susceptible de réduire la durée de vie de la batterie.
Alarme Information

Mode Haut rendement énergétique désactivé

Le mode Haut rendement énergétique est désactivé à partir d'un relais d'entrée.

 
Alarme Information

Mode Haut rendement énergétique désactivé par le système

Le mode Haut rendement énergétique est désactivé par le système, car le nombre maximal de transitions est dépassé.

Activez à nouveau le mode Haut rendement énergétique, ou désactivez-le définitivement.
Alarme Information

Le mode Haut rendement énergétique est désactivé car l'UTHD du bypass a dépassé la limite configurée

Le mode Haut rendement énergétique est désactivé car l'UTHD du bypass a dépassé la limite configurée.

 
Alarme Avertissement

Seuil d'humidité haute dépassé sur le capteur distant

Il existe un dépassement du seuil d'humidité élevée pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement.
Alarme Avertissement

Violation du seuil de température élevée au niveau du capteur distant

Il existe un dépassement du seuil de température élevée pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement.
Alarme Avertissement

Configuration incorrecte de l'ASI détectée

Configuration incorrecte de l'ASI détectée.

 
Alarme Avertissement

Fréquence d'entrée hors tolérances

La fréquence d'entrée du réseau est hors tolérances.

Vérifiez la fréquence d'entrée et le paramètre de fréquence d'entrée.
Alarme Avertissement

Phase d'entrée manquante

Une phase de l'entrée est manquante.

Vérifiez l'entrée. Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Séquence de phase d'entrée incorrecte

La rotation de phase à l'entrée est incorrecte.

Vérifiez l'entrée. Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Tension d'entrée hors tolérances

La tension d'entrée du réseau est hors tolérances.

 
Alarme Avertissement

L'onduleur est hors tension, à la demande de l'utilisateur

L'onduleur est hors tension, à la demande de l'utilisateur.

 
Alarme Avertissement

La sortie de l'onduleur n'est pas en phase avec l'entrée bypass

La sortie de l'onduleur de l'ASI n'est pas en phase avec l'entrée bypass.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur Li-Ion CA GTB:B1/GTB:B2 ouvert

L'un des deux ou les deux interrupteurs Li-Ion CA GTB sont ouverts.

 
Alarme Avertissement

Perte de la communication avec le capteur distant

Perte de communication entre l'interface de gestion réseau locale et le contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement.
Alarme Avertissement

Perte de redondance parallèle

La charge dépasse la limite pour une ASI N+x en redondance (x correspond à la redondance parallèle configurable).

Réduisez la charge sur le système.
Alarme Avertissement

Niveau de température de la batterie bas

La température de la batterie est inférieure au seuil d'alarme.

 
Alarme Avertissement

Violation du seuil d'humidité basse au niveau du capteur distant

Le seuil d'humidité minimale a été dépassé sur le capteur du contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement.
Alarme Avertissement

Seuil de température basse dépassé sur le capteur distant

Il existe un dépassement du seuil de température basse pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement.
Alarme Avertissement

Incompatibilité du microprogramme de l'écran 10" Magelis détectée

Le microprogramme de l'écran 10" Magelis est détecté comme incompatible avec le reste du système.

Mettez à jour le microprogramme.
Alarme Avertissement

Interrupteur de bypass de maintenance (MBB) fermé

L'interrupteur bypass de maintenance (MBB) est fermé, alimentant la charge avec une source d'alimentation non protégée depuis le bypass.

 
Alarme Avertissement

Violation du seuil d'humidité maximale au niveau du capteur distant

Il existe un dépassement du seuil d'humidité maximale pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement.
Alarme Avertissement

Seuil de température maximale dépassé sur le capteur distant

Il existe un dépassement du seuil de température maximale pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement.
Alarme Information

Mode Mega Tie activé

L'entrée en contact sec indique que le mode Mega Tie est activé.

 
Alarme Avertissement

Seuil d'humidité minimale dépassé sur le capteur distant

Il existe un dépassement du seuil d'humidité minimale pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement.
Alarme Avertissement

Seuil de température minimale dépassé sur le capteur distant

Il existe un dépassement du seuil de température minimale pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré.

Vérifiez l'environnement.
Alarme Avertissement

Interrupteur batterie modulaire ouvert

L'interrupteur batterie modulaire est ouvert.

 
Alarme Avertissement

L'armoire batteries modulaire ne fonctionne pas correctement

L'armoire batteries modulaire ne fonctionne pas correctement.

Vérifiez l'armoire batteries. Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Incompatibilité du microprogramme de la carte de gestion réseau 1 détectée

Le microprogramme de la carte de gestion réseau dans l'emplacement Smart Slot 1 est détecté comme incompatible avec le reste du système.

Mettez à jour le microprogramme.
Alarme Avertissement

Incompatibilité du microprogramme de la carte de gestion réseau 2 détectée

Le microprogramme de la carte de gestion réseau dans l'emplacement Smart Slot 2 est détecté comme incompatible avec le reste du système.

Mettez à jour le microprogramme.
Alarme Avertissement

Pas assez d'ASI prêtes pour activer l'onduleur.

Une ou plusieurs ASI parallèles ont été demandées pour mettre l'onduleur sous tension, mais le système ne dispose pas de suffisamment d'ASI prêtes pour faire fonctionner l'onduleur.

Mettez l'onduleur sous tension sur davantage d'ASI et/ou vérifiez le paramètre de nombre minimum d'ASI requises pour alimenter la charge.
Alarme Avertissement

Fréquence de sortie hors tolérances

La fréquence de sortie est hors tolérances.

Vérifiez la fréquence de sortie et le paramètre de fréquence de sortie.
Alarme Avertissement

Tension de sortie hors tolérances

La tension de sortie est hors tolérances.

 
Alarme Avertissement

Surcharge de l'installation

La charge est supérieure à 100 % de la capacité nominale de l'installation

Réduisez la charge du système.
Alarme Avertissement

Surcharge de l'ASI due à une température ambiante élevée

La charge dépasse la capacité nominale en raison de la température ambiante élevée.

Réduisez la charge du système ou la température ambiante.
Alarme Avertissement

Surcharge de l'ASI. Charge inférieure au seuil de surcharge continue

Réduire la charge du système ou contrôler la présence éventuelle d'un court-circuit de sortie.

La charge est 100 % supérieure à la capacité nominale. La charge est inférieure au seuil de surcharge continue.
Alarme Avertissement Surcharge ou court-circuit sur l'ASI Réduire la charge du système ou contrôler la présence éventuelle d'un court-circuit de sortie. La charge est 100 % supérieure à la capacité nominale ou il y a un court-circuit sur la sortie.
Alarme Avertissement

Communication parallèle perdue sur le câble PBUS 1

Le câble PBUS 1 est peut-être endommagé.

Remplacez le câble parallèle 1.
Alarme Avertissement

Communication parallèle perdue sur le câble PBUS 2

Le câble PBUS 2 est peut-être endommagé.

Remplacez le câble parallèle 2.
Alarme Avertissement Mode de fonctionnement mixte en parallèle Une ou plusieurs unités ASI en parallèle sont en mode de fonctionnement sur batterie, tandis que d'autres sont en mode normal.  
Alarme Avertissement

ASI parallèle absente

Le contrôleur principal ne peut pas communiquer avec l'ASI parallèle X. L'ASI a peut-être été mise hors tension ou les câbles de communication sont endommagés.

 
Alarme Avertissement

Armoire d'alimentation HS

L'armoire d'alimentation est hors service.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Mode de fonctionnement mixte d'armoire d'alimentation

Une ou plusieurs armoires d'alimentation fonctionnent en mode batterie, tandis que d'autres fonctionnent en mode normal.

 
Alarme Avertissement

La redondance des armoires d'alimentation a été perdue

La redondance d'armoire d'alimentation configurée est perdue, soit parce que la charge de sortie est trop importante, soit parce que les armoires d'alimentation disponibles ne sont pas assez nombreuses.

Réduisez la charge sur le système.
Alarme Critique

Événement interne détecté par la surveillance de l'armoire d'alimentation

La surveillance de l'armoire d'alimentation a détecté un événement interne.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Commande Bypass demandée à partir du contact en entrée activée

Commande Bypass demandée à partir du contact en entrée activée.

 
Alarme Critique

Débit d'air restreint

Débit d'air restreint.

Cela peut être dû à un filtre à air obstrué ou à un autre obstacle bloquant le flux d'air.
Alarme Avertissement

La batterie de l'horloge en temps réel est déchargée

La batterie de l'horloge en temps réel est déchargée ou l'heure n'est pas correctement réglée.

 
Alarme Critique

Autotest - Échec du test

L'autotest a échoué.

Consultez le journal des événements et les alarmes actives pour plus de détails.
Alarme Avertissement

Démarrage recommandé

Le produit a fonctionné trop longtemps sans redémarrage.

Veuillez contacter Schneider Electric pour un démarrage sécurisé.
Alarme Critique

Commutateur de bypass statique HS

Le commutateur de bypass statique est hors service. L'ASI ne peut pas basculer en mode bypass statique.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Avertissement du commutateur de bypass statique

Le commutateur de bypass statique nécessite une vérification technique, mais fonctionne parfaitement.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Critique

Défaut détecté par la surveillance

Défaut détecté par la surveillance.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Synchronisation non disponible - Système non piloté

L'ASI ne peut pas se synchroniser sur l'entrée bypass, la source externe ou le système parallèle.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur d'isolation du système (SIB) ouvert

L'interrupteur d'isolation du système (SIB) est ouvert, ce qui empêche le système d'alimenter la charge.

 
Alarme Critique

Système verrouillé en mode bypass

Le système est verrouillé en mode bypass.

Le système a basculé entre le mode onduleur et le mode bypass plus de 10 fois en une minute. Activez le bouton Marche pour revenir au mode normal.
Alarme Critique

Mode de fonctionnement du système - Bypass statique forcé

Le système est en bypass en raison d'un événement critique ou d'une demande de mise hors tension de l'onduleur.

 
Alarme Avertissement

Mode de fonctionnement du système - Bypass de maintenance

La charge du système est alimentée via l'interrupteur bypass de maintenance (MBB)

 
Alarme Critique

Mode de fonctionnement du système - Arrêt

L'alimentation de sortie du système est maintenant désactivée.

 
Alarme Avertissement

Mode de fonctionnement du système - Bypass statique requis

Le système est en mode de bypass en réponse au panneau avant ou suite à une commande logicielle déclenchée par l'utilisateur, généralement en vue d'une maintenance.

 
Alarme Critique

Mode de fonctionnement du système - Bypass statique en veille.

Le système est en mode de fonctionnement bypass statique en raison d'un événement critique ou d'une demande de mise hors tension de l'onduleur.

 
Alarme Avertissement

Vérification technique recommandée

Le contrôle du produit et des batteries dans le cadre de la maintenance préventive est recommandé

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Le passage différé du mode batterie vers le mode normal activé

Le relais en entrée indique que le passage différé du mode batterie vers le mode normal est activé.

 
Alarme Avertissement

Interrupteur d'entrée de l'unité (UIB) ouvert

L'interrupteur d'entrée de l'ASI (UIB) est ouvert, ce qui empêche l'ASI de fonctionner en mode normal.

 
Alarme Avertissement

Le câblage auxiliaire de l'interrupteur de sortie de l'unité (UOB) n'est pas correct

Le câblage auxiliaire de l'interrupteur de sortie de l'unité (UOB) n'est pas correct.

Vérifiez le câblage auxiliaire de l'UOB. Les deux circuits doivent être connectés à un commutateur normalement ouvert.
Alarme Avertissement

Interrupteur de sortie de l'unité (UOB) ouvert

L'interrupteur de sortie de l'ASI (UOB) est ouvert, ce qui empêche l'ASI d'alimenter la charge.

 
Alarme Avertissement

L'ASI verrouillée en mode bypass statique est activée

Le relais en entrée de l'ASI verrouillée en mode bypass statique est activé.

 
Alarme Critique

Configuration de l'ASI incorrecte

La configuration de l'ASI est incorrecte.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Mode de fonctionnement de l'ASI - Batterie

Fonctionnement sur batterie suite à un problème au niveau du courant d'entrée.

 
Alarme Information

Mode de fonctionnement de l'ASI - Test de la batterie

Fonctionnement sur batterie suite à un test de performance des batteries.

 
Alarme Critique

Mode de fonctionnement de l'ASI - Bypass statique forcé

L'ASI est en bypass en raison d'un événement critique ou d'une demande de mise hors tension de l'onduleur.

 
Alarme Information

Mode de fonctionnement de l'ASI - Initialisation

Initialisation de l'ASI.

 
Alarme Information

Mode de fonctionnement de l'ASI - Veille de l'onduleur

L'ASI est prête à basculer en mode de fonctionnement sur batterie mais attend l'autorisation du système. La sortie de l'ASI est désactivée.

 
Alarme Avertissement

Mode de fonctionnement de l'ASI - Bypass de maintenance

La charge de l'ASI est alimentée via l'interrupteur bypass de maintenance (MBB).

 
Alarme Critique

Mode de fonctionnement de l'ASI - Arrêt

L'alimentation de sortie est maintenant désactivée.

 
Alarme Avertissement

Mode de fonctionnement de l'ASI - Bypass statique requis

L'ASI est en bypass en réponse au panneau avant de l'ASI ou à une commande logicielle déclenchée par l'utilisateur, généralement en vue d'une maintenance.

 
Alarme Avertissement

Mode de fonctionnement de l'ASI - Veille du bypass statique

L'ASI est prête à passer en bypass statique mais attend l'autorisation du système. La sortie de l'ASI est désactivée.

 
Alarme Critique

Valeurs par défaut des paramètres de l'ASI rétablies

Les paramètres de l'ASI ont été rétablis aux valeurs par défaut. L'ASI est verrouillée en mode arrêt jusqu'à ce que les paramètres soient confirmés.

Veuillez contacter Schneider Electric.
Alarme Avertissement

Fin de garantie proche

Le produit est proche de la fin de garantie

Veuillez contacter Schneider Electric.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.