990-5452N-006

Ver las alarmas activas

Cuando hay una alarma activa en el sistema, se muestra un símbolo que indica el nivel de alarma en la esquina superior derecha de la pantalla y se activa la alarma sonora.

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Estado > Alarmas activas. También puede silenciar la alarma sonora temporalmente sin necesidad de iniciar sesión tocando la pantalla. Si inicia sesión y toca la pantalla, la alarma sonora se silenciará permanentemente.
  2. A continuación, podrá examinar la lista de alarmas activas con las flechas izquierda y derecha.
  3. Toque el botón Actualizar para actualizar la lista con las alarmas activas más recientes.

Niveles de alarma

Hay tres niveles de alarma:

  • Crítica: Debe llevar a cabo una acción inmediata y llamar a Schneider Electric.

  • Advertencia: La carga sigue recibiendo alimentación, pero es necesario realizar alguna acción. Llamar a Schneider Electric.

  • Informativa: No requiere una acción inmediata. Compruebe a la brevedad posible el motivo que ha activado la alarma.

Mensajes de alarma

Alarma/Suceso Gravedad

Texto en pantalla

Descripción Acción correctiva
Alarma Advertencia Estado anormal en contacto de entrada zona A Se ha producido un estado anormal en el contacto de entrada de zona A del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia Estado anormal en la zona de contacto de entrada B Se ha producido un estado anormal en el contacto de entrada de zona B del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia

Comprobación técnica de filtros de aire recomendada

Los filtros de aire deben revisarse como recomienda un mantenimiento preventivo.

Puede ser que se deban sustituir los filtros de polvo .
Alarma Advertencia

Temperatura ambiente alta

La temperatura ambiente es elevada.

 
Alarma Advertencia

Temperatura ambiente fuera de tolerancia

La temperatura ambiente está fuera de tolerancia.

 
Alarma Advertencia

Las baterías se están descargando

La carga está necesitando más alimentación que la que el SAI puede obtener de la entrada, lo que hace que el SAI necesite alimentación de las baterías.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor de batería BB1 abierto

El disyuntor de batería BB1 está abierto.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor de batería BB2 abierto

El disyuntor de batería BB2 está abierto.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor de batería BB3 abierto

Disyuntor de batería BB3 abierto.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor de batería BB4 abierto

Disyuntor de batería BB4 abierto.

 
Alarma Advertencia La capacidad de batería está por debajo del nivel mínimo aceptable La capacidad de batería está por debajo del valor mínimo aceptable según la potencia nominal del SAI. Riesgo de daño de la batería. Modifique la configuración de la batería o añada una batería de mayor capacidad.
Suceso Informativa

Disyuntores de batería disparados

El sistema ha desconectado los disyuntores de las baterías para evitar que estas se descarguen totalmente.

Cierre manualmente los disyuntores de batería.
Alarma Advertencia

Estado de batería deficiente

La capacidad de la batería es inferior al 50 %.

Se deben sustituir las baterías.
Alarma Advertencia

Estado de batería débil

La capacidad de batería está entre el 50 % y el 75 %.

 
Alarma Advertencia

La batería no ha alcanzado el tiempo de autonomía aceptable mínimo

El tiempo de autonomía de la batería está por debajo del valor mínimo aceptable configurado.

 
Alarma Crítica

La batería no funciona correctamente

Una batería no funciona correctamente.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

La ventilación de la sala de baterías no funciona

El relé de entrada indica que la ventilación de la sala de baterías no funciona correctamente.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor de protección de retroalimentación de derivación (BF2) abierto

El disyuntor de protección de retroalimentación de derivación (BF2) está abierto y el SAI no puede funcionar de forma normal.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor MBB cerrado

El disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) está cerrado, por lo que está suministrando a la carga alimentación de la derivación sin protección.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor SIB abierto

El disyuntor de aislamiento del sistema SIB está abierto y el sistema no puede transmitir la carga.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor SSIB abierto

El disyuntor de entrada del conmutador de derivación estática SSIB está abierto, lo que no permite la derivación estática.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor UIB abierto

El disyuntor de entrada de la unidad UIB está abierto y el SAI no puede funcionar de forma normal.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor UOB abierto

El disyuntor de salida de la unidad UOB está abierto y el SAI no puede transmitir la carga.

 
Alarma Advertencia

Frecuencia de derivación fuera de tolerancia

La frecuencia de entrada de derivación está fuera de tolerancia.

Compruebe la frecuencia de entrada de derivación y su configuración.
Alarma Advertencia

Falta alguna fase de derivación

Falta una fase en la entrada de derivación.

Compruebe la entrada de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Secuencia de fases de derivación incorrecta

La rotación de fases en la entrada de derivación es incorrecta.

Compruebe la entrada de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Tensión de derivación fuera de tolerancia

La tensión de entrada de derivación está fuera de tolerancia e impide que el SAI pase al modo de derivación solicitado.

 
Alarma Advertencia

La potencia de carga es reducida

Se ha reducido la potencia de carga de la batería.

Se ha activado la entrada para esta función o la entrada actual ha alcanzado el límite máximo. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Falta el terminador del cable de comunicaciones o está dañado

Faltan uno o más terminadores del cable de comunicaciones o están dañados.

 
Alarma Advertencia Confirme la perdida de redundancia y/o transfiera a una derivación estática forzada Se ha pulsado el botón de apagado y el usuario debe confirmar que la redundancia se perderá y/o el sistema transferirá a una derivación estática forzada.  
Alarma Advertencia

Confirmar desactivación de carga

Se ha pulsado el botón de apagado mientras el inversor permanecía encendido y no había derivación disponible. El usuario debe confirmar que el SAI apague la alimentación de la carga.

Confirme la desactivación mediante la pantalla o pulsando otra vez el botón Off.
Alarma Informativa

La entrada del cliente 1 está activada

El relé de entrada del cliente 1 está activado.

 
Alarma Informativa

La entrada del cliente 2 está activada

El relé de entrada del cliente 2 está activado.

 
Alarma Advertencia

Retardo de transferencia de modo batería a modo normal

El retardo de transferencia de modo Batería a modo Normal está activo.

 
Alarma Advertencia

Se ha perdido la comunicación con la pantalla

El controlador principal no puede comunicarse con la pantalla.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Incompatibilidad detectada con el firmware de la pantalla

El firmware de la pantalla se ha detectado como incompatible con el resto del sistema.

Realice una actualización del firmware.
Alarma Crítica

Conmutador EPO activado

Está activado un interruptor de apagado de emergencia.

Desactive el interruptor de apagado de emergencia (EPO).
Alarma Advertencia

Fallo detectado por supervisión de las baterías externas

El relé de entrada indica que la supervisión de las baterías externas ha detectado un fallo.

 
Alarma Crítica

Comando de apagado del cargador externo: activado

El relé de entrada para apagado del cargador está activado.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Crítica

Alarma grave de supervisión de almacenamiento de energía externo

El relé de entrada indica una alarma grave en el almacenamiento de energía externo.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Alarma leve de supervisión de almacenamiento de energía externo

La supervisión del almacenamiento de energía externo ha detectado una alarma leve.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Frecuencia de sincronización externa fuera de tolerancia

La frecuencia de sincronización externa está fuera de tolerancia.

Compruebe la frecuencia de sincronización externa.
Alarma Advertencia

Falta alguna fase de sincronización externa

Falta una fase en la sincronización externa.

Compruebe la sincronización externa.
Alarma Advertencia

Secuencia de fases de sincronización incorrecta

La rotación de fase en sincronización externa es incorrecta.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia Sincronización externa temporalmente deshabilitada La sincronización externa se ha deshabilitado temporalmente porque el SAI no puede fijar y sincronizar con la fuente externa de sincronización. Compruebe la sincronización externa.
Alarma Advertencia

Tensión de sincronización externa fuera de tolerancia

La tensión de sincronización externa está fuera de tolerancia e impide que el SAI pase al modo de sincronización externa.

 
Alarma Advertencia

El ventilador no funciona

El SAI tiene uno o más ventiladores no operativos. Se ha perdido la redundancia en los ventiladores.

 
Alarma Crítica

Actualización del firmware - Modo de funcionamiento de SAI incorrecto

El SAI ya no está en el modo de funcionamiento correcto durante la actualización del firmware. Riesgo de apagado de la carga.

Transfiera el SAI a derivación de mantenimiento.
Alarma Advertencia Versiones de firmware en unidades SAI en paralelo no idénticas Las versiones de firmware en unidades SAI en paralelo no son idénticas. Actualice el firmware de todos los SAI del sistema en paralelo a la misma versión.
Alarma Crítica Volante de inercia no operativo El relé de entrada indica que el volante de inercia no funciona correctamente.  
Alarma Informativa

Funcionamiento con batería forzado habilitado

El usuario ha habilitado el funcionamiento con batería forzado.

 
Alarma Crítica

Evento General del sistema en paralelo

El sistema en paralelo no está configurado o no funciona correctamente.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Informativa

El SAI está siendo alimentado por Generador

El relé de entrada indica que un grupo electrógeno suministra al SAI.  
Alarma Advertencia

Detectado fallo de tierra

El relé de entrada indica que se ha detectado un fallo de toma de tierra.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Nivel alto temperatura batería

La temperatura de la batería está por encima del ajuste de alarma.

Compruebe la temperatura de la batería. Una temperatura alta puede reducir la vida útil de la batería.
Alarma Informativa

Modo de alta eficiencia deshabilitado

El modo de alta eficiencia está deshabilitado por un relé de entrada.

 
Alarma Informativa

El sistema ha deshabilitado el modo de alta eficiencia

El sistema ha deshabilitado el modo de alta eficiencia porque se ha superado el número máximo de transiciones.

Habilite de nuevo el modo de alta eficiencia o deshabilítelo permanentemente.
Alarma Informativa

El modo de alta eficiencia está deshabilitado debido a que el UTHD de derivación está por encima del límite configurado

El modo de alta eficiencia está deshabilitado debido a que el UTHD de derivación está por encima del límite configurado.

 
Alarma Advertencia

Infracción del umbral de humedad alta en el sensor remoto

Existe una alarma del umbral de humedad alta para el sensor del monitor de entorno integrado.

Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia

Infracción del umbral de temperatura alta en el sensor remoto

Existe una alarma del umbral de temperatura alta para el sensor del monitor de entorno integrado.

Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia

Detectada una configuración incorrecta del SAI

Se ha detectado una configuración incorrecta del SAI.

 
Alarma Advertencia

Frecuencia de entrada fuera de tolerancia

La frecuencia de entrada de la red eléctrica principal está fuera tolerancia.

Compruebe la frecuencia de entrada y su configuración.
Alarma Advertencia

Falta alguna fase en la entrada

Falta una fase en la entrada.

Compruebe la entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Secuencia de fases en la entrada incorrecta

La rotación de fases en la entrada es incorrecta.

Compruebe la entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Tensión de entrada fuera de tolerancia

La tensión de entrada de la red eléctrica principal está fuera de tolerancia.

 
Alarma Advertencia

El inversor está apagado debido a una solicitud del usuario

El inversor está apagado debido a una solicitud del usuario.

 
Alarma Advertencia

La salida de inversor no está en fase con la entrada de derivación

La salida de inversor del SAI no está en fase con la entrada de derivación.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor de suministro de CA de iones de litio BMS:B1/BMS:B2 abierto

Un disyuntor o los dos disyuntores de suministro AC de litio BMS están abiertos.

 
Alarma Advertencia

Se perdió la comunicación con el sensor remoto

Se ha perdido la comunicación entre la interfaz de administración de red local y el monitor de entorno integrado.

Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia

Redundancia paralela perdida

La carga excede el límite para un SAI N+x en redundancia (x es configurable en redundancia en paralelo).

Reduzca la carga en el sistema.
Alarma Advertencia

Nivel bajo temperatura batería

La temperatura de la batería está por debajo del ajuste de alarma.

 
Alarma Advertencia

Infracción del umbral de humedad baja en el sensor remoto

Existe una alarma del umbral de humedad baja para el sensor del monitor de entorno integrado.

Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia

Infracción del umbral de temperatura baja en el sensor remoto

Existe una alarma del umbral de temperatura baja para el sensor del monitor de entorno integrado.

Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia

Incompatibilidad detectada con el firmware de la pantalla Magelis de 10 pulgadas

El firmware de la pantalla Magelis de 10 pulgadas se ha detectado como incompatible con el resto del sistema.

Realice una actualización del firmware.
Alarma Advertencia

El disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) está cerrado

El disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) está cerrado, por lo que está suministrando a la carga alimentación de la derivación sin protección.

 
Alarma Advertencia

Infracción del umbral de humedad máxima en el sensor remoto

Existe una alarma del umbral de humedad máxima para el sensor del monitor de entorno integrado.

Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia

Infracción del umbral de temperatura máxima en el sensor remoto

Existe una alarma del umbral de temperatura máxima para el sensor del monitor de entorno integrado.

Compruebe el entorno.
Alarma Informativa

Mega Tie activado

La entrada de contacto seco indica que Mega Tie está activado.

 
Alarma Advertencia

Infracción del umbral de humedad mínima en el sensor remoto

Existe una alarma del umbral de humedad mínima para el sensor del monitor de entorno integrado.

Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia

Infracción del umbral de temperatura mínima en el sensor remoto

Existe una alarma del umbral de temperatura mínima para el sensor del monitor de entorno integrado.

Compruebe el entorno.
Alarma Advertencia

Disyuntor de batería modular abierto

El disyuntor de batería modular está abierto.

 
Alarma Advertencia

El armario de baterías modulares no funciona correctamente

El armario de baterías modulares no funciona correctamente.

Compruebe el armario de baterías. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Incompatibilidad detectada con el firmware del NMC 1

El firmware de la NMC en la ranura inteligente 1 es incompatible con el resto del sistema.

Realice una actualización del firmware.
Alarma Advertencia

Incompatibilidad detectada con el firmware del NMC 2

El firmware de la NMC en la ranura inteligente 2 es incompatible con el resto del sistema.

Realice una actualización del firmware.
Alarma Advertencia

No hay suficientes unidades SAI listas para encender el inversor

Se ha solicitado que una o más unidades SAI en paralelo activen el inversor, pero no hay suficientes unidades SAI listas para que el sistema haga funcionar el inversor.

Active el inversor de más unidades SAI y/o compruebe la configuración Número mínimo de SAI necesarios para suministrar carga.
Alarma Advertencia

Frecuencia de salida fuera de tolerancia

La frecuencia de salida está fuera de tolerancia.

Compruebe la frecuencia de salida y la configuración de frecuencia de salida.
Alarma Advertencia

Tensión de salida fuera de tolerancia

La tensión de salida está fuera de tolerancia

 
Alarma Advertencia

Sobrecarga sobre la instalación

La carga ha sobrepasado el 100 % de la capacidad nominal de instalación.

Reduzca la carga en el sistema.
Alarma Advertencia

Sobrecarga en el SAI debida a la temperatura ambiente elevada

La carga supera la capacidad nominal al funcionar con temperatura ambiente elevada.

Reduzca la carga en el sistema o la temperatura ambiente.
Alarma Advertencia

Sobrecarga en el SAI. La carga está por debajo del umbral de sobrecarga continua

Reduzca la carga en el sistema o compruebe si hay un cortocircuito en la salida.

La carga ha sobrepasado el 100 % de la capacidad nominal. La carga está por debajo de umbral de sobrecarga continua.
Alarma Advertencia Sobrecarga o cortocircuito en el SAI Reduzca la carga en el sistema o compruebe si hay un cortocircuito en la salida. La carga ha sobrepasado el 100 % de la capacidad nominal o hay un cortocircuito en la salida.
Alarma Advertencia

Se ha perdido la comunicación en paralelo en el cable PBUS 1

Puede que el cable PBUS 1 esté dañado.

Sustituya el cable paralelo 1 (PBUS1).
Alarma Advertencia

Se ha perdido la comunicación en paralelo en el cable PBUS 2

Puede que el cable PBUS 2 esté dañado.

Sustituya el cable paralelo 2 (PBUS2).
Alarma Advertencia Modo de funcionamiento mixto paralelo Hay al menos una unidad SAI paralela en modo de funcionamiento con batería, otras están en funcionamiento normal.  
Alarma Advertencia

Unidad paralela no presente

El controlador principal no puede comunicarse con el SAI X en paralelo. Es posible que se haya apagado el SAI o que los cables de comunicaciones estén averiados.

 
Alarma Advertencia

Armario de alimentación no operativo

El armario de alimentación no está operativo.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Modo de funcionamiento combinado de armario de alimentación

Uno o más armarios de alimentación funcionan en modo con batería, mientras que otros funcionan en modo normal.

 
Alarma Advertencia

Se ha perdido la redundancia con el armario de alimentación

Se ha perdido la redundancia de armario de alimentación, bien porque la carga de salida es demasiado alta o porque no hay suficientes armarios de alimentación disponibles.

Reduzca la carga en el sistema.
Alarma Crítica

El sistema de vigilancia de armarios de alimentación ha detectado un fallo

La vigilancia del armario de alimentación ha detectado un suceso interno.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Activado comando de derivación solicitada de contacto de entrada

Se ha activado el comando de derivación solicitada del contacto de entrada.

 
Alarma Crítica

Flujo de aire restringido

Flujo de aire restringido.

Puede que se deba a un filtro de polvo obstruido u otro obstáculo en el flujo de aire.
Alarma Advertencia

Batería de reserva RTC descargada

La batería de reserva RTC está descargada o la hora no está correctamente configurada.

 
Alarma Crítica

Autocomprobación - No superada

La autocomprobación no se completó correctamente.

Compruebe el registro de sucesos y las alarmas activas para obtener más información.
Alarma Advertencia

Se recomienda puesta en marcha

El producto ha estado funcionando demasiado tiempo sin hacer la puesta en marcha.

Póngase en contacto con Schneider Electric para una puesta en marcha segura.
Alarma Crítica

El conmutador de derivación estática no funciona

El conmutador de derivación estática no funciona. El SAI no puede pasar al modo de funcionamiento en derivación estática.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Advertencia de conmutador de derivación estática

El conmutador de derivación estática necesita una comprobación técnica pero sigue en pleno funcionamiento.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Crítica

El sistema de vigilancia ha detectado un fallo

El sistema de vigilancia ha detectado un fallo.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Sincronización no disponible - el sistema está funcionando en modo libre

El SAI no se puede sincronizar con la entrada de derivación, la fuente externa o el sistema en paralelo.

 
Alarma Advertencia

Disyuntor de aislamiento del sistema SIB abierto

El disyuntor de aislamiento del sistema SIB está abierto y el sistema no puede transmitir la carga.

 
Alarma Crítica

El sistema se ha bloqueado en funcionamiento de derivación

El sistema está bloqueado en funcionamiento de derivación.

El sistema ha cambiado entre el funcionamiento inversor y el funcionamiento en derivación más de 10 veces en 1 minuto. Active el botón de encendido para transferir al funcionamiento normal.
Alarma Crítica

Modo de funcionamiento del sistema: derivación estática forzada

El sistema está en derivación en respuesta a un suceso crítico o a una solicitud de apagado del inversor.

 
Alarma Advertencia

Modo de funcionamiento del sistema - Derivación de mantenimiento

La carga del sistema se proporciona a través del disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).

 
Alarma Crítica

Modo de funcionamiento del sistema - Desactivado

La alimentación de salida del sistema está apagada.

 
Alarma Advertencia

Modo de funcionamiento del sistema: derivación estática solicitada

El sistema está en derivación en respuesta al panel frontal del SAI o a un comando de software iniciado por el usuario, normalmente para mantenimiento.

 
Alarma Crítica

Modo de funcionamiento del sistema: derivación estática en espera

El sistema está en modo de derivación estática en espera en respuesta a un suceso crítico o a una solicitud de apagado del inversor.

 
Alarma Advertencia

Se recomienda una comprobación técnica

Este producto y sus baterías deben revisarse como recomienda un mantenimiento preventivo.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Transferencia de modo Batería a modo Normal con retardo activado

El relé de entrada indica que el retardo de transferencia de modo Batería a modo Normal está activado.

 
Alarma Advertencia

El disyuntor de entrada de la unidad UIB está abierto

El disyuntor de entrada de la unidad UIB está abierto y el SAI no puede funcionar de forma normal.

 
Alarma Advertencia

Cableado aux de disyuntor de salida de unidad (UOB) incorrecto

El cableado aux del disyuntor de salida de unidad (UOB) es incorrecto.

Compruebe el cableado aux del UOB. Ambos circuitos deben conectarse a un interruptor normalmente abierto.
Alarma Advertencia

El disyuntor de salida de la unidad UOB está abierto

El disyuntor de salida de la unidad (UOB) está abierto y el SAI no puede transmitir la carga.

 
Alarma Advertencia

El modo del SAI bloqueado en derivación estática está activado

El relé de entrada para el modo del SAI bloqueado en derivación estática está activado.

 
Alarma Crítica

Configuración de SAI incorrecta

El SAI no está configurado correctamente.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

Modo de funcionamiento del SAI - Batería

En alimentación con batería en respuesta a un problema en la entrada de alimentación.

 
Alarma Informativa

Modo de funcionamiento de SAI: prueba de batería

Con alimentación con batería en respuesta a una prueba de rendimiento de las baterías.

 
Alarma Crítica

Modo funcionam. SAI: deriv. estática forzada

El SAI está en derivación en respuesta a un suceso crítico o a una solicitud de apagado del inversor.

 
Alarma Informativa

Modo de funcionamiento del SAI - Inicialización

El SAI se está inicializando.

 
Alarma Informativa

Modo de funcionamiento de SAI: inversor en espera

El SAI está listo para entrar en funcionamiento con batería pero espera confirmación del sistema. La salida del SAI está apagada.

 
Alarma Advertencia

Modo de funcionamiento de SAI: derivación de mantenimiento

Carga SAI proporcionada a través disyuntor deriv. mantenimiento (MBB).

 
Alarma Crítica

Modo de funcionamiento de SAI: apagado

La alimentación de salida está desactivada.

 
Alarma Advertencia

Modo funcionamiento SAI: deriv. estática solicitada

SAI en derivación en respuesta al panel frontal del SAI o a comando de softw. iniciado por usuario, norm. para mantenimiento.

 
Alarma Advertencia

Modo de funcionamiento de SAI: derivación estática en espera

El SAI está listo para entrar en derivación estática pero espera confirmación del sistema. La salida del SAI está apagada.

 
Alarma Crítica

Configuración de SAI restablecida a valores predeterminados

La unidad se ha restablecido a su configuración predeterminada. El SAI se bloquea en modo apagado hasta que se confirme la configuración.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma Advertencia

La garantía va a caducar pronto

El producto se está acercando al final de la garantía.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?