990-5452L-006

Aislar un SAI de un sistema en paralelo

Use este procedimiento para apagar un SAI en un sistema en paralelo en funcionamiento.

NOTA: Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de que el resto de unidades SAI son capaces de soportar la carga.
NOTA: Los disyuntores solo deben utilizarse cuando el indicador LED asociado esté en verde.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de apagado. Seleccione Apagar SAI en un sistema en paralelo y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
    NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de desconexión genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de apagado, que son específicos para su sistema.
  2. Para apagar el SAI, pulse el botón INVERSOR DESACT. en la parte frontal del SAI.
  3. Abra el disyuntor de salida de la unidad UOB.
  4. Abra el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB).
  5. Abra los disyuntores de batería de su solución específica de baterías.
  6. Abra el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?