990-5452N-018

並列システムからの単機UPSの絶縁(解列)

この手順を使用して、運転中の並列システム内の1つのUPSをシャットダウンします。

注記: この手順を開始する前に、残りのUPSユニットが負荷に給電できることを確認してください。
注記: 遮断装置は、対応する遮断装置LEDが緑色に点灯しているときにのみ操作してください。
  1. ディスプレイのホーム画面で、Control(コントロール) > Shutdown Wizard(シャットダウンウィザード)を選択します。Shut down UPS in a parallel system(並列システムのUPSをシャットダウン)を選択して画面に表示される手順に従います。
    注記: シャットダウン手順の概略を以下に示します。お使いのシステムに該当するShutdown Wizard(シャットダウンウィザード)の手順に必ず従ってください。
  2. UPS前面のInverter off(インバーターをオフ)キーを押して、UPSをオフにします。
  3. UOBを開きます。
  4. SSIBを開きます。
  5. 該当するバッテリーのバッテリー遮断装置を開きます。
  6. UIBを開きます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.