990-5452L-012

Isoler une ASI du système parallèle

Cette procédure permet d'arrêter une ASI dans un système parallèle en cours de fonctionnement.

NOTE: Avant d'entamer cette procédure, assurez-vous que les ASI restantes soient en mesure d'alimenter la charge.
NOTE: Actionnez un disjoncteur uniquement si sa LED est verte.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > Assistant d'arrêt. Sélectionnez Arrêter l'ASI dans un système parallèle et suivez les étapes à l'écran.
    NOTE: La procédure suivante est une procédure d'arrêt générique. Suivez toujours les étapes de l'Assistant d'arrêt qui sont spécifiques à votre système.
  2. Arrêtez l'ASI en appuyant sur la touche d'arrêt de l'onduleur en face avant de l'ASI.
  3. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'ASI (UOB).
  4. Ouvrez le disjoncteur d'entrée du commutateur de bypass statique (SSIB).
  5. Ouvrez les disjoncteurs batterie dans votre solution de batteries spécifique.
  6. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.