990-5452M-025

Odizolowanie pojedynczego zasilacza UPS z systemu równoległego

Skorzystaj z tej procedury, aby wyłączyć jeden zasilacz UPS w pracującym systemie równoległym.

UWAGA: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że pozostałe jednostki UPS są w stanie zasilić obciążenie.
UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy powiązany z wyłącznikiem wskaźnik LED jest zielony.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Sterowanie > Asystent wyłączania. Wybierz Wyłącz zasilacz UPS w systemie równoległym i postępuj według kroków na ekranie.
    UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajową procedurę wyłączania. Zawsze postępuj według kroków Asystenta wyłączania, które są określone dla danego systemu.
  2. Wyłącz zasilacz UPS, naciskając klawisz Wyłączenie falownika z przodu zasilacza UPS.
  3. Otwórz wyłącznik wyjścia układu (UOB).
  4. Otwórz wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB).
  5. Otwórz wyłącznik baterii w określonym rozwiązaniu bateryjnym.
  6. Otwórz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB).
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.