990-5452N-017

Isolamento dell’unità UPS singola dal sistema parallelo

Questa procedura consente di arrestare un’unità UPS in un sistema in parallelo in funzione.

NOTA: prima di avviare questa procedura, accertarsi che tutte le unità UPS rimanenti siano in grado di alimentare il carico.
NOTA: Un dispositivo di disconnessione può essere azionato esclusivamente quando il LED corrispondente è verde.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Spegnimento guidato. Selezionare Arresto UPS in sist. parallelo e seguire le istruzioni visualizzate.
    NOTA: la seguente procedura di arresto è generica. Attenersi sempre alle istruzioni dello Spegnimento guidato specifiche per il proprio sistema.
  2. Arrestare l’UPS premendo il pulsante di spegnimento dell’inverter nella parte frontale dell’unità.
  3. Aprire UOB.
  4. Aprire SSIB.
  5. Aprire i dispositivi di disconnessione delle batterie nella propria soluzione specifica.
  6. Aprire UIB.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.