990-5452L-012

Passer le système parallèle du mode de fonctionnement normal au mode bypass statique demandé

Notez que seul l'administrateur peut modifier le mode de fonctionnement.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle.
  2. Appuyez sur le bouton Transférer vers le bypass statique demandé.
    NOTE: Si les conditions relatives à l'exécution d'un transfert ne sont pas réunies, le bouton est grisé.
  3. Vérifiez que le Mode de fonctionnement du système passe sur Bypass statique demandé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?