990-5452N-017

Connessione remota al display di bypass di sistema da 10"

  1. In Internet Explorer 10 o versioni successive, digitare l'indirizzo IP del display. Se si desidera disabilitare questa funzione, assicurarsi che l'indirizzo IP del display sia lasciato vuoto.
  2. Se richiesto, seguire le istruzioni di installazione Active X.
  3. Selezionare la scheda Monitoring (Monitoraggio), quindi Web Gate (Gateway Web) > New Window (Nuova finestra) nel riquadro di sinistra.
    Ora è possibile accedere allo stato e inserire informazioni in merito al sistema in parallelo.
  4. Accedere con nome utente e password. Assicurati di modificare la password prima di utilizzare la funzione remota per proteggere la tua connessione. Si consiglia di modificare la password con regolarità.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.