990-5452L-012

Se connecter à distance à l'affichage 10" du bypass système

  1. Dans Internet Explorer 10 ou version ultérieure, saisissez l'adresse IP de l'écran. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, assurez-vous que le champ d'adresse IP de l'écran est vide.
  2. Le cas échéant, suivez les instructions d'installation d'Active X.
  3. Sélectionnez l'onglet Surveillance, puis sélectionnez Portail Web > Nouvelle fenêtre dans le volet de gauche.
    Vous avez désormais accès à l'état et au journal de consignation du système parallèle.
  4. Connectez-vous à l'aide de vos nom d'utilisateur et mot de passe. Assurez-vous de modifier votre mot de passe avant d'utiliser la fonction à distance afin de sécuriser votre connexion. Il est recommandé de modifier votre mot de passe régulièrement.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.