990-5452M-025

Zdalne połączenie z 10” wyświetlaczem obejścia systemu

  1. Wpisz w przeglądarce Internet Explorer 10 lub nowszej adres IP wyświetlacza. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, upewnij się, że adres IP wyświetlacza jest pusty.
  2. Jeśli pojawi się komunikat o potrzebie instalacji Active X, postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.
  3. Wybierz zakładkę Monitorowanie, a następnie Brama sieciowa > Nowe okno w panelu po lewej stronie.
    Masz teraz dostęp do informacji statusu oraz dziennika zdarzeń układu równoległego.
  4. Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Pamiętaj, aby zmienić hasło przed użyciem funkcji zdalnej, aby zabezpieczyć połączenie. Zaleca się regularną zmianę hasła.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.