990-55222D-004

Live Swap: Tilføj, fjern eller udskift et strømmodul

BEMÆRK: Denne UPS er designet og evalueret til indsættelse og fjernelse af strømmoduler i enhver driftstilstand: Live Swap. Denne side indeholder producentens instruktioner til, hvordan man udfører Live Swap.
BEMÆRK: Hændelsesenergi er <1,2 cal/cm2, når installation og første idriftsættelse er sket i henhold til produktinstruktionerne. Hændelsesenergi måles 200 mm fra skabsfronten.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

  • Elektrisk udstyr bør kun installeres, betjenes, serviceres, vedligeholdes, udskiftes eller få udført lignende arbejde af passende kvalificeret, uddannet, erfarent og kompetent personale, der har de nødvendige autorisationer (f.eks. licenser, tilladelser eller certificeringer) til at udføre sådant arbejde. Alt arbejde skal udføres på en måde, der ikke medfører fare, og med brug af passende personlige værnemidler (PPE). 

  • Brugere skal sikre overholdelse af producentens instruktioner og brugervejledning og af alle gældende love, forskrifter, standarder og vejledninger, når de bruger dette udstyr og udfører arbejde eller tillader, at der udføres arbejde på eller i nærheden af elektrisk udstyr.

  • Hverken Schneider Electric eller nogen af dets tilknyttede virksomheder er ansvarlige for eventuelle krav, omkostninger, tab, skader, dødsfald eller kvæstelser, der opstår som følge af forkert brug af dette udstyr eller manglende overholdelse af ovennævnte krav.

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Kontrollér, at der findes en Live Swap-etiket på UPS'en.
  • Hvis der ikke findes nogen Live Swap-etiket på UPS'en, skal UPS'en skiftes til vedligeholdelsesbypassdrift eller slukkes, før et strømmodul kan indsættes eller fjernes.
  • Anvend passende, personligt beskyttelsesudstyr, og følg praksis for sikkert elarbejde.
  • Indsættelse eller fjernelse af strømmoduler må kun udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til elektrisk arbejde og de krævede forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk.
  • Denne procedure kræver åbning af fordøren. Alle andre døre og dæksler skal forblive lukkede og sikrede under denne procedure.
  • Kontrollér, at UPS'en er sikret mod bevægelse, før du udfører denne procedure.
  • Hvis der observeres tegn på dårlig vedligeholdelse eller forkert installation, skal du ikke fortsætte med denne procedure.
  • Installer ikke strømmoduler, som ved et uheld er blevet tabt, ødelagt, oversvømmet, forurenet, inficeret med skadedyr eller beskadiget på nogen måde.
  • Installer ikke strømmoduler, der er i ukendt driftstilstand.
  • Hold en minimumsafstand på 200 mm fra forsiden af skabet, mens systemet strømforsynes.
  • Brug ikke værktøj inde i den tomme strømmodulåbning.
  • Stik ikke hånden ind i den tomme strømmodulåbning.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for skade på udstyret
  • Opbevar strømmodulerne ved en omgivelsestemperatur på -25 til 55 °C, 0-95 %, ikke kondenserende fugtighed.
  • Opbevar strømmodulerne i deres originale beskyttende emballage.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
Tung last
Strømmoduler er tunge (54 kg). Brug passende løfteudstyr og uddannet personale til at løfte og håndtere strømmodulet. Det anbefales at bruge en sakseløftevogn eller tilsvarende passende løfteudstyr som vist i denne procedure. Læs mere i Specifikationer for anbefalet sakseløftevogn. Hvis der ikke er noget løfteudstyr til rådighed, skal der være tre personer til at løfte og håndtere strømmodulet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
Fare for skader
Stabl aldrig strømmodulerne oven på hinanden.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
Tung last og potentielt varm overflade
Brug beskyttelseshandsker og sikkerhedssko, når du håndterer strømmodulerne.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
Risiko for overbelastning af installationen
Kontrollér og verificer, at installationen er korrekt dimensioneret til den øgede effekt, før du installerer flere strømmoduler i UPS'en. Forkert dimensionering af installationen kan resultere i en installationsoverbelastning. Se installationsmanualen for krav til beskyttelse før indgangen på UPS'en og efter udgangen på UPS'en, kabelstørrelser osv.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
Risiko for tab af last
Kontrollér og verificer, at de resterende strømmoduler kan understøtte lasten, før du fjerner et strømmodul fra UPS'en.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Strømmodulåbninger skal altid udfyldes fra laveste til højeste positionsnummer. Når du tilføjer ekstra strømmoduler, skal du installere dem i det laveste ledige positionsnummer. Når du reducerer antallet af strømmoduler, skal du fjerne dem fra det højest besatte positionsnummer.

Specifikationer for anbefalet sakseløftevogn

Kapacitet for løftevægt: Minimum 80 kg
Løftehøjdeområde (laveste elmodulposition til højeste elmodulposition): 100-650 mm
Bordstørrelse: Minimum 700 mm x 450 mm
Materiale: Stålramme med solide hjul med bremser
CE/GS-godkendt
  1. Fjernelse af et installeret strømmodul:
    1. Sæt aktiveringskontakten i positionen OFF (ulåst). Fjern de fire skruer fra strømmodulet, og gem skruerne.
    2. Brug det medfølgende strømmodulværktøj til at trække strømmodulet ud af strømmodulåbningen. Placer værktøjet som vist.

      Strømmodulværktøj – Strømmodul ved siden af udfyldningspladen

      Strømmodulværktøj – Strømmodul ved siden af den tomme åbning

      Strømmodulværktøj – Strømmodul ved siden af strømmodulet

    3. Træk strømmodulet halvt ud. En låsemekanisme forhindrer, at strømmodulet trækkes helt ud.
    4. Løsn låsen ved at trykke på udløserknappen i højre side af strømmodulet, og træk strømmodulet ud på en passende sakseløftevogn.
    5. Hvis der ikke installeres et reservestrømmodul: Installer en udfyldningsplade foran den tomme strømmodulåbning. Genbrug skruerne fra det gamle strømmodul.
  2. Installation af et nyt strømmodul:
    1. Fjern udfyldningspladen fra den tomme strømmodulåbning, hvis der findes en. Gem udfyldningspladen til senere brug, og gem skruerne.
    2. Brug en passende løftevogn til at løfte strømmodulet til den korrekte højde, og skub strømmodulet ind i strømmodulåbningen.
    3. Monter de fire skruer i venstre og højre side af strømmodulet. Genbrug skruerne fra udfyldningspladen/det gamle strømmodul.
    4. Sæt aktiveringskontakten på strømmodulet i positionen ON (låst).
    Strømmodulet udfører en selvtest, opgraderer automatisk firmwaren i henhold til systemet og går derefter online. Den UPS-driftstilstand, der vises på displayet, skifter kortvarigt til Batteridrift under selvtesten og skifter derefter tilbage til den tidligere driftstilstand.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Alle strømmodulåbninger skal enten have et strømmodul eller en udfyldningsplade installeret.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.