990-55222D-004

Konfigurer indgangskontakterne

  1. Tryk på Konfiguration > Kontakter og relæer, og vælg den indgangskontakt, du vil konfigurere.
  2. Vælg en funktion på rullelisten for den valgte indgangskontakt:
    Ingen: Ingen handling tildelt denne indgangskontakt. Generator forsyner UPS: Indgang, der angiver, at UPS'en får strøm fra en generator. Du skal også vælge reduktionen i batteriladestrømmen, når UPS'en forsynes af en generator. Indstil Batteriladestyrke under generatorforsyning til 0 % (ingen batteriladning), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % (fuld batteriladning). Batteriladestyrke under generatorforsyning kan kun vælges for denne funktion.
    Jordfejl: Indgang, der angiver, at der er en jordfejl. Ventilation af batterirummet er ude af funktion: Indgang, der angiver, at ventilationen i batterirummet er ude af funktion. Når indgangen er aktiv, slås batteriladeren FRA.
    Brugerdefineret 1: Generel indgang. Ekstern batteriovervågning har registreret en fejl: Indgang, der angiver, at den eksterne batteriovervågning har registreret en fejl. Når indgangen er aktiv, vil UPS'en udsende en alarm (ingen anden handling).
    Brugerdefineret 2: Generel indgang. Højeffektivitetstilstand er deaktiveret: Hvis denne indgang aktiveres, forhindres UPS'en i at gå i højeffektivitetstilstand (ECO-tilstand og eConversion-tilstand) eller enhver aktiv højeffektivitetstilstand afsluttes.
    Eksternt energilager: alarm på lavt niveau: Indgang, der angiver, at overvågningen af eksternt energilager har registreret en mindre fejl. Eksternt signal slukker laderen: Hvis denne indgang aktiveres, vil opladeren slå FRA på et signal fra eksternt udstyr, f.eks. på et signal fra det eksterne energilager.
    Eksternt energilager: alarm på højt niveau: Indgang, der angiver, at overvågningen af eksternt energilager har registreret en større fejl. Transformertemperatur er for høj: Indgang, der angiver, at der er en alarm for høj temperatur for transformeren.
    DC-jordingsfejl: Indgang, der angiver, at der er en DC-jordingsfejl. Forsinket skift fra batteridrift til normal drift er aktiv: Indgang, der angiver, at forsinket skift fra batteridrift til normal drift er aktiv.
    BEMÆRK: Denne funktion kan kun konfigureres til en indgangskontakt af Schneider Electric. Når en indgangskontakt er konfigureret til denne funktion, kan den pågældende indgangskontakt kun omkonfigureres til en anden funktion af Schneider Electric.
  3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.