EIO0000005604.01

Raccordement du cordon d'alimentation CC

Connecteur d'alimentation CC : Borniers à ressort

Connexion

Fil

+

24 Vcc

-

0 Vcc

NC

Aucune connexion

  1. Retirez la vis de la borne FG à l'arrière du produit, connectez le fil de terre et serrez la vis.
    NOTE:
    • Le couple nécessaire est de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Si le fil n'est pas branché à la borne FG correctement, les opérations tactiles pourraient ne pas répondre de façon prévue.

  2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur l'alimentation.
  3. Sertissez correctement une borne à broches à l'extrémité de chaque cordon d'alimentation.
  4. Appuyez sur le bouton d'ouverture à l'aide d'un petit tournevis plat pour ouvrir le trou de broche désiré.
  5. Insérez chaque fil du cordon d'alimentation dans son trou correspondant. Relâchez le bouton d'ouverture afin de pincer le fil en place.
    NOTE:
    • Lors de l'utilisation d'un fil multibrin, ne le court-circuitez pas avec les fils avoisinants.

    • Lors du raccordement des fils à toron, ne les soudez pas.

    1. Cordon d'alimentation

    2. Bouton d'ouverture

    3. Vis

  6. Après avoir inséré les deux fils du cordon d'alimentation, insérez le connecteur d'alimentation CC dans le connecteur d'alimentation sur le produit.
  7. Fixez les vis aux deux côtés du connecteur.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.