EIO0000005604.01

Spécifications électriques

Tension d'entrée nominale

24 Vcc

Limites de tension d'entrée

19,2...28,8 Vcc

Immunité contre les chutes de tension et les coupures brèves

1 ms ou moins à 20,4 Vcc

Consommation d'énergie*1*2

Max.

12 po panoramique (Atom) : 50 W

15 po (Atom) : 50 W

15 po panoramique (Atom) : 55 W

15 po panoramique (Core i5) : 58 W

19 po panoramique (Core i5) : 60 W

Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés

12 po panoramique (Atom) : 40 W

15 po (Atom) : 40 W

15 po panoramique (Atom) : 45 W

15 po panoramique (Core i5) : 50 W

19 po panoramique (Core i5) : 54 W

Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés)

12 po panoramique (Atom) : 30 W

15 po (Atom) : 30 W

15 po panoramique (Atom) : 30 W

15 po panoramique (Core i5) : 35 W

19 po panoramique (Core i5) : 35 W

Courant d'appel

30 A ou moins

Rigidité diélectrique

S.O. (non isolé)

Résistance d'isolement

S.O. (non isolé)

*1 La perte de puissance est la même que la consommation de puissance.

*2 Lorsque la fonction turbo boost est activée, la charge électrique peut augmenter momentanément et le produit peut redémarrer. Utilisez un bloc d'alimentation ayant une marge de sortie d'au moins 80% par rapport à la consommation d'énergie spécifiée pour ce produit. Il en va de même pour l'utilisation d'un disjoncteur. L'utilisation d'un disjoncteur à déclenchement instantané n'est pas recommandée. Pour éviter la surcharge de puissance, il est préférable de désactiver la fonction turbo boost.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.