EIO0000005604.01

Précautions pour intégration dans un produit final

Ce produit est conçu pour utilisation sur une surface plane d'un boîtier IP66, UL 50/50E ou Type 4X (usage intérieur seulement).

Soyez conscient des points suivants lors de la construction de ce produit en un produit d'utilisation finale :

  • La face arrière de ce produit n'est pas approuvée comme boîtier. Lors de la construction de ce produit en un produit d'utilisation finale, assurez-vous d'utiliser un boîtier qui satisfait aux normes en tant que boîtier global du produit d'utilisation finale.

  • Installez ce produit dans un boîtier équipé d'une rigidité mécanique.

  • Ce produit est un appareil de type ouvert et n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. La certification UL obtenue est pour une utilisation en intérieur seulement.

  • Installez et opérez ce produit avec son panneau avant orienté vers l'extérieur.

NOTE: IP66 ne fait pas partie de la certification UL.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.