EIO0000005604.01

Introduction

Pour installer la carte M.2 SSD ou la carte M.2, il est nécessaire d'ouvrir la trappe de maintenance. Voici comment ouvrir la trappe de maintenance.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant d'installer ou de retirer le produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. Ce produit est conçu pour une utilisation avec une alimentation de 24 Vcc. Vérifiez si votre équipement est une unité CC avant de le mettre sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
DOMMAGES AU PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE ET PERTE DE DONNÉES
  • Coupez toute l'alimentation avant d'entrer en contact avec un périphérique de stockage installé.
  • Utilisez uniquement nos périphériques de stockage en option pour ce produit.
  • Assurez-vous de sauvegarder périodiquement les données puisque les périphériques de stockage ont une durée de vie, et une perte de données accidentelle peut se produire à tout moment.
  • Confirmez que le périphérique de stockage est orienté correctement avant de l'insérer.
  • Ne pliez, ne faites tomber ou ne frappez pas le périphérique de stockage.
  • Ne touchez pas l'intérieur du périphérique de stockage ou ses connecteurs.
  • Ne démontez ou ne modifiez pas le périphérique de stockage.
  • Gardez le périphérique de stockage sec.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
ATTENTION
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Ne touchez pas les circuits imprimés, les pièces ou les câbles internes avec la main ou des objets métalliques, en veillant à éviter les décharges électrostatiques et la contamination par des substances étrangères.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE
Prenez les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques, telles que le port d'un bracelet antistatique, avant d'essayer de retirer le couvercle.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.