EIO0000005604.01

Remplacement de la batterie

Ce produit utilise une batterie principale pour sauvegarder les données de l'horloge interne. Si la batterie est épuisée, les données d'horloge seront perdues. Utilisez uniquement la pile au lithium métal CR-2032 pour le remplacement (CR-2032 de Maxell est recommandé).

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Suivez les procédures étape par étape pour remplacer la batterie de façon correcte et en toute sécurité.
  • Avant de remplacer la batterie, mettez le produit hors tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE
  • Utilisez uniquement la batterie de rechange identique pour ce produit.
  • Ne causez pas de court circuit.
  • Recyclez ou éliminez correctement les batteries usagées.
  • Vous ne devez pas les recharger, les démonter ou les exposer à une température de plus de 80 °C (176 °F).
  • Utilisez vos mains ou des outils isolés pour retirer ou remplacer une batterie.
  • Maintenez une polarité correcte au moment d'insérer ou de connecter une batterie neuve.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
PERTE DE DONNÉES
  • Remplacez régulièrement la batterie, tous les cinq ans, après avoir acheté ce produit.
  • Insérez la batterie avant de rebrancher l'alimentation électrique.
  • Seule une personne qualifiée doit remplacer la batterie.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: Après avoir rebrancher le câble d'alimentation, réglez à nouveau l'horloge.
  1. Coupez l'alimentation du produit.
  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.
  3. Placez le produit face vers le bas sur une surface plane et propre.
  4. Retirez le couvercle de la trappe de maintenance en vous référant à Ouverture de la trappe de maintenance.
  5. Il y a un espace dans le support de batterie.
    1. Espace

  6. Insérez l'extrémité d'un tournevis plat à pointe fine dans l'interstice et retirez la batterie.
    NOTE: Un tournevis à tête plate de 2,00 mm ou moins est recommandé.
  7. Insérez une nouvelle batterie dans le support de batterie de manière à ce que le signe '+' de la pile soit en haut.
  8. Remettez le couvercle de la trappe de maintenance en place et serrez la vis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.