EIO0000005604.01

RS-485

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté produit :

Broche n°

RS-425

Nom du signal

Sens

Description

1

Données-

Entrée/Sortie

Données de communication -

2

Données+

Entrée/Sortie

Données de communication +

3

NC

-

Aucune connexion

4

NC

-

Aucune connexion

5

SG

-

Mise à la terre du signal (non isolé)

6

NC

-

Aucune connexion

7

NC

-

Aucune connexion

8

NC

-

Aucune connexion

9

NC

-

Aucune connexion

Boîtier

FG

-

Masse du châssis (commun à SG)

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.