EIO0000005604.01

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments mentionnés sont présents dans votre emballage.

Si vous constatez que quelque chose est endommagé ou manquant, veuillez contacter immédiatement le service clientèle.

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT
Ne faites pas fonctionner des appareils ou des accessoires endommagés.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. HMIPSA6 modèle x 1

  2. Attaches d'installation*1 (à installer sur un panneau) :

    4 pièces (pour modèle 12 pouces panoramique)

    8 pièces (pour 15 pouces, 15 pouces panoramique et 19 pouces panoramique)

  3. Connecteur d'alimentation CC x 1

  4. Connecteur pour étendre le bouton d'alimentation x 1, voir Identification des pièces.

*1 Il n'y a pas de fixation d'installation préparée en tant qu'accessoire de maintenance. Ne perdez pas les attaches incluses dans votre emballage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.