EIO0000005604.01

Paramètre de résistance terminale

Le paramètre de résistance terminale est nécessaire lors de l'utilisation du RS-422/485. Voici comment régler la résistance de terminaison.
  1. Affichez l'écran BIOS. Reportez-vous au Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.
  2. Sélectionnez Advanced > NCT5525D Super IO Configuration > Serial Port 2 Configuration.
  3. Dans Termination resistors, sélectionnez Enabled.
  4. Appuyez sur la touche [F4].
  5. Sélectionnez Yes dans la boîte de dialogue Save & Exit Setup.
  6. Le produit est redémarré.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.