EIO0000005604.01

Spécifications des performances

UC

Processeur Intel Atom® série X, X7425E

Processeurs Intel® CoreTM i5 13e génération, i5-1345UE

Fréquence de base

1,50 GHz

1,40 GHz

Fréquence max turbo boost*1

3,40 GHz

P-Core : 4,60 GHz

E-Core : 3,40 GHz

Cache L2

6 Mo

12 Mo

Numéro de cœur

4

P-Core : 2

E-Core : 8

Numéro du thread

4

12

Mémoire principale*2

DDR5 à deux canaux, jusqu'à 4 800 MHz (sans ECC)

Socket DDR5 SO-DIMM 262 broches x 1, (jusqu'à 16 Go/socket)

Fonction In-Band ECC prise en charge*3

DDR5 à deux canaux, jusqu'à 5 200 MHz (sans ECC)

Socket DDR5 SO-DIMM 262 broches x 2, (jusqu'à 48 Go/socket, jusqu'à 96 Go pour 2 sockets)

La fonction In-Band ECC n'est pas prise en charge

Mémoire vidéo

Partagée avec la mémoire principale (UMA)

Taille maximale de l'allocation : allocation automatique jusqu'à la moitié de la mémoire principale installée

Emplacement de stockage principal (SSD1)

M.2 SATA SSD 3.0 x 1, M.2 Key M, Type 2280 (par défaut) ou 2242

Vitesse SATA : 6 Go/s, 3 Go/s, 1,5 Go/s

M.2 SATA SSD 3.0/PCIe x 4 (commutation automatique) x 1, M.2 Key M, Type 2280 (par défaut) ou 2242

Vitesse SATA : 6 Go/s, 3 Go/s, 1,5 Go/s

Vitesse de la liaison PCIe : 8 Go/s, 5 Go/s, 2,5 Go/s

Module de stockage (SSD2)

M.2 SATA SSD 3.0/PCIe (commutation automatique) x 1, USB 2.0, M.2 Key B, Type 2280, 2252, 2242

Vitesse SATA : 6 Go/s, 3 Go/s, 1,5 Go/s

Module d'extension (M.2-E)

Carte M.2 PCIe/USB 2.0 x 1, M.2 Key E, Type 2230

Accélérateur graphique

Intel® UHD Graphics

Admissible Intel® Iris® Xe Graphics

Puce de sécurité

TPM 2.0

BIOS

UEFI BIOS

Système d'exploitation

Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)

Buzzer

Oui

*1 Le processeur installé dans ce produit est équipé de la technologie Intel® Turbo Boost. Le paramètre par défaut est Enabled.

*2 La mémoire ne peut pas être remplacée, modifiée ou étendue.

*3 Pour la configuration de l'In-Band ECC, reportez-vous au Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.