EIO0000005604.01

RS-422

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté produit :

Broche n°

RS-422

Nom du signal

Sens

Description

1

TxD-

Sortie

Émission de données -

2

TxD+

Sortie

Émission de données +

3

RxD+

Entrée

Réception de données +

4

RxD-

Entrée

Réception de données -

5

SG

-

Mise à la terre du signal (non isolé)

6

NC

-

Aucune connexion

7

NC

-

Aucune connexion

8

NC

-

Aucune connexion

9

NC

-

Aucune connexion

Boîtier

FG

-

Masse du châssis (commun à SG)

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.