EIO0000005604.01

Ouverture de la trappe de maintenance

  1. Coupez l'alimentation du produit.
  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.
  3. Placez le produit face vers le bas sur une surface plane et propre.
  4. Retirez les 2 vis de la trappe de maintenance.
    NOTE: Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.
  5. Retirez le capot.
  6. Après avoir installé le disque M.2 SSD ou la carte M.2, placez le couvercle et serrez la vis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.