EIO0000005607.01

Come collegare il cavo di alimentazione CC

Connettore di alimentazione CC: Connettori a molla della morsettiera

Connessione

Cavo

+

24 Vcc

-

0 Vcc

NC

Connessione assente

  1. Rimuovere la vite sul terminale FG sul retro del prodotto, collegare il cavo di terra, rimettere e serrare la vite.
    NOTA:
    • La coppia necessaria è 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Se il cavo non è collegato correttamente al terminale FG, il tattile potrebbe non funzionare correttamente.

  2. Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore.
  3. Crimpare adeguatamente un terminale pin all'estremità di ciascun cavo elettrico di alimentazione.
  4. Spingere il pulsante di apertura con un cacciavite piccolo e piatto per aprire il foro del pin desiderato.
  5. Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente foro. Rilasciare il pulsante di apertura per assicurare il cavo in posizione.
    NOTA:
    • Quando si usano fili intrecciati, non cortocircuitare con le viti vicine.

    • Quando si effettua la connessione con cavi intrecciati, non saldare tali cavi.

    1. Cavo di alimentazione

    2. Pulsante di apertura

    3. Vite

  6. Dopo aver inserito tutti i due fili del cavo elettrico, inserire il connettore di alimentazione CC nel connettore di alimentazione dell'apparato.
  7. Stringere le viti su entrambi i lati del connettore.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.