EIO0000005605.01

Anschluss des Gleichstromkabels

Gleichstromsteckverbinder: Federspann-Klemmleisten

Verbindung

Draht

+

24 Vdc

-

0 Vdc

NC

Keine Verbindung

  1. Entfernen Sie die Schraube an der rückseitigen FG-Klemme des Geräts, schließen Sie das Erdungskabel an, und ziehen Sie die Schraube fest.
    HINWEIS:
    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Wenn sich der Draht nicht korrekt in der FG-Klemme befindet, ist die Touch-Funktion möglicherweise beeinträchtigt.

  2. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
  3. Crimpen Sie eine Steckerklemme richtig an das Ende der einzelnen Stromkabeldrähte.
  4. Drücken Sie den Öffnungsknopf mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher, um das gewünschte Steckloch zu öffnen.
  5. Führen Sie die einzelnen Kabeldrähte in ihre jeweiligen Halterungen ein. Lassen Sie den Öffnungsknopf los, um den Draht jeweils festzuklemmen.
    HINWEIS:
    • Bei Verwendung von Litzendraht ist darauf zu achten, dass kein Kurzschluss mit benachbarten Drähten entsteht.

    • Bei Anschluss mit Litzendrähten diese nicht verlöten.

    1. Netzkabel

    2. Öffnungsknopf

    3. Schraube

  6. Wenn die zwei Netzkabeldrähte eingeführt sind, schließen Sie den Gleichstromstecker am Netzanschluss dieses Geräts an.
  7. Befestigen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Steckerverbinders.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.