EIO0000005604.01

Scellé de sécurité

Ce produit est muni d'un scellé de sécurité qui permet de détecter les réparations ou les modifications non autorisées. Une fois le scellé de sécurité retiré ou déchiré, il ne peut être réappliqué, ce qui augmente le risque de sécurité du produit.

AVERTISSEMENT
RISQUES POTENTIELS POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
  • Ne retirez pas et ne déchirez pas le scellé de sécurité du produit.
  • N'utilisez pas de produits dont le sceau de sécurité a été retiré ou déchiré.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
NOTE: Lorsque le couvercle du compartiment de maintenance est ouvert pour installer ou remplacer le M.2 SSD, la carte M.2 ou la batterie, il est recommandé de prendre des précautions pour empêcher toute réparation ou altération non autorisée par le biais du compartiment de maintenance. Cela permettra d'éviter que des personnes mal intentionnées puissent accéder à l'intérieur une fois les travaux terminés. Veuillez noter que le couvercle du compartiment de maintenance ne doit pas être ouvert inutilement.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.