EIO0000005604.01

Installation d'un disque M.2 SSD (SSD1)

La mémoire principale du produit est déjà insérée dans l'emplacement M.2 SSD (SSD1). Voici comment remplacer la carte M.2 SSD dans SSD1.

NOTE:
  • L'emplacement SSD1 prend en charge les M.2 SSD de type 2280 (carte par défaut) et 2242. L'ID de la clé est Key M.

  • Bien que l'emplacement de la carte SIM sur l'emplacement SSD2 soit visible, il n'est pas disponible.

  1. Retirez le couvercle de la trappe de maintenance en vous référant à Ouverture de la trappe de maintenance.
  2. Retirez la vis de la carte M.2 SSD dans SSD1.
    NOTE: Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.
  3. Retirez la carte M.2 SSD de l'emplacement.
  4. Insérez une nouvelle carte M.2 SSD dans le connecteur en diagonale, puis poussez par le haut.
  5. Le tableau suivant indique la position des vis pour chaque type de carte M.2 SSD.

    A. Pour le type 2280

    B. Pour le type 2242

  6. Lors de l'insertion de la carte M.2 SSD de type 2280, serrez la vis retirée à l'étape 2 dans la position indiquée par A.

    Lors de l'insertion du type 2242, retirez l'entretoise fixée dans la position indiquée par A à l'aide d'une clé polygonale de 5 mm.

    C. Entretoise

    Fixez l'entretoise à l'aide d'une clé à fourche de 5 mm dans la position indiquée par B, et serrez la vis retirée à l'étape 2.

    NOTE:
    • Le couple nécessaire pour l'entretoise est de 0,35 N•m (3,1 lb-in).

    • Le couple nécessaire pour la vis est de 0,2 N•m (1,8 lb-in).

  7. Remettez le couvercle de la trappe de maintenance en place et serrez la vis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.