Précautions de raccordement de l'alimentation
DANGER |
|---|
|
COURT-CIRCUIT, INCENDIE OU FONCTIONNEMENT
INCORRECT DE L'ÉQUIPEMENT
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
-
Le cordon d'alimentation du produit ne doit pas être groupé avec des lignes de circuit principal (haute tension, haute intensité) ou des lignes de signal d'entrée/sortie (par exemple, les câbles de communication), et leurs divers systèmes doivent être conservés séparément. Lorsqu'il est impossible de câbler les lignes électriques au moyen d'un système séparé, utilisez des câbles blindés comme lignes d'entrée/sortie.
-
Il est recommandé d'utiliser une alimentation en courant continu indépendante pour ce produit. (L'alimentation en courant continu doit être située à proximité du produit, avec un câblage à paires torsadées aussi court que possible.)
-
Pour augmenter la résistance aux bruits, attachez un tore magnétique au câble d'alimentation.
Branchements de l'alimentation
-
Si la variation de tension est hors la gamme prescrite, branchez une alimentation stabilisée.
-
Les bornes Vin- et SG (mise à la terre du signal) et FG (terre fonctionnelle) sont connectées à l'intérieur du produit. Si la sortie 0 Vcc de l'alimentation CC est mise à la terre, une boucle de masse peut se former, provoquant le passage du courant de retour de l'alimentation électrique par le chemin FG. Il est recommandé de concevoir le système de manière à éviter la formation de boucles de masse, par exemple en s'assurant que la sortie de l'alimentation CC n'est pas mise à la terre.
DANGER