EIO0000005604.01

Installation d'un disque M.2 SSD (SSD2)

Dans l'emplacement M.2 SSD (SSD2), vous pouvez insérer une carte M.2 SSD comme stockage secondaire.

NOTE:
  • L'emplacement SSD2 prend en charge les M.2 SSD de type 2280, 2252 et 2242. L'ID de la clé est Key B.

  • Bien que l'emplacement de la carte SIM sur l'emplacement SSD2 soit visible, il n'est pas disponible.

  1. Retirez le couvercle de la trappe de maintenance en vous référant à Ouverture de la trappe de maintenance.
  2. Retirez la vis du SSD2.
    NOTE: Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.
  3. Insérez une carte M.2 SSD dans le connecteur en diagonale, puis poussez par le haut.
  4. Le tableau suivant indique la position des vis pour chaque type de carte M.2 SSD.

    A. Pour le type 2280

    B. Pour le type 2252

    C. Pour le type 2242

  5. Lors de l'insertion de la carte M.2 SSD de type 2280, serrez la vis retirée à l'étape 2 dans la position indiquée par A.

    Lors de l'insertion du type 2242 ou 2252, retirez l'entretoise fixée dans la position indiquée par A à l'aide d'une clé polygonale de 5 mm.

    D. Entretoise

    Lors de l'insertion du type 2252, fixez l'entretoise à l'aide d'une clé polygonale de 5 mm dans la position indiquée par B, et serrez la vis retirée à l'étape 2 sur celle-ci.

    Lors de l'insertion du type 2242, fixez l'entretoise à l'aide d'une clé polygonale de 5 mm dans la position indiquée par C, et serrez la vis retirée à l'étape 2 sur celle-ci.

    NOTE:
    • Le couple nécessaire pour l'entretoise est de 0,35 N•m (3,1 lb-in).

    • Le couple nécessaire pour la vis est de 0,2 N•m (1,8 lb-in).

  6. Remettez le couvercle de la trappe de maintenance en place et serrez la vis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.