EIO0000005604.01

Installation de la carte M.2-E

Dans l'emplacement M.2-E (M.2-E), vous pouvez insérer une carte M.2 Key E pour une connexion WiFi/Bluetooth.

NOTE: L'emplacement M.2-E prend en charge M.2 Key E Type 2230.
  1. Retirez le couvercle de la trappe de maintenance en vous référant à Ouverture de la trappe de maintenance.
  2. Retirez la vis en M.2-E.
    NOTE: Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.
  3. Insérez une carte M.2 Key E dans le connecteur en diagonale, puis poussez par le haut.
  4. Serrez la vis retirée à l'étape 2.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
  5. Remettez le couvercle de la trappe de maintenance en place et serrez la vis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.