EIO0000005604.01

RS-422/485 Configuration du port

Lors de la commutation de RS-422 et RS-485, suivez la procédure ci-dessous.
  1. Affichez l'écran BIOS. Reportez-vous au Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.
  2. Sélectionnez Advanced > NCT5525D Super IO Configuration > Serial Port 2 Configuration.
  3. Sélectionnez COM port 2 Mode.
  4. Sélectionnez RS-422 ou RS-485.
  5. Appuyez sur la touche [F4].
  6. Sélectionnez Yes dans la boîte de dialogue Save & Exit Setup.
  7. Le produit est redémarré.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.