EIO0000005604.01

Spécifications d'affichage

15 pouces

  15 pouces
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 15 po
Résolution 1 024 x 768 pixels (XGA)
Zone d'affichage utile (L x H) 304,1 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Veuillez contacter le service clientèle.)
Durée de vie du rétroéclairage 70 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)

12 pouces panoramique, 15 pouces panoramique, 19 pouces panoramique

  12 pouces panoramique 15 pouces panoramique 19 pouces panoramique
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 12,1 po 15,6 po 18,5 po
Résolution 1 280 x 800 pixels (WXGA) 1 920 x 1 080 pixels (FHD)
Zone d'affichage utile (L x H) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,16 x 193,59 mm (13,55 x 7,62 in) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Veuillez contacter le service clientèle.)
Durée de vie du rétroéclairage 30 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%) 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.